Profil de came de calcul de mouvement (MCCP)
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L’instruction Profil de came de calcul de mouvement (MCCP) calcule un profil de came basé sur un tableau de points de came. Un tableau de points de came peut être établi au moyen d’un programme ou en utilisant l’Éditeur de profil de came. Chaque point de came dans le tableau de came consiste en une valeur de position esclave, une valeur de position maître (came de position) ou de temps (came de temps) et d’un type d’interpolation (linéaire ou cubique). Une instruction Came de position d’axe de mouvement (Motion Axis Position Cam, MAPC) ou Came de temps d’axe de mouvement (Motion Axis Time Cam, MATC) peut utiliser le profil de came qui en résulte pour définir le mouvement d’un axe esclave en fonction de la position ou du temps maître.
Il s'agit d'une instruction de transition. Procédez comme suit lors de l'utilisation :
- Dans la logique à relais, insérez une instruction pour faire basculer la condition d’entrée d’échelon de fausse à vraie chaque fois que cette instruction doit être exécutée.
- Dans une routine de texte structuré, insérez une condition pour que l'instruction provoque son exécution uniquement lors d'une transition.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
MCCP(MotionControl,Cam,Length,StartSlope,EndSlope,CamProfile);
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande | Type | Format | Description |
|---|---|---|---|
Motion Control | MOTION_INSTRUCTION | Balise | Structure utilisée pour accéder aux paramètres de l’état de blocage d’accès. |
Cam | CAM, CAM_EXTENDED | Array | Nom d’étiquette du tableau de came utilisé pour calculer le profil de came. L’index du tableau numérique indique la came de départ dans le tableau utilisée pour le calcul du profil de came. Ellipse lance l’éditeur du Profil de came. Utilisez le type CAM_EXTENDED pour cet opérande afin d’activer l’accès aux membres de données de came en double précision (LREAL 64 bits). S’il est utilisé, l’opérande Profil de came doit être de type CAM_PROFILE_EXTENDED. |
Length | UINT | Immédiat ou étiquette | Détermine le nombre de cames dans le tableau utilisées pour le calcul du profil de came. |
Start Slope | REAL | Immédiat ou étiquette | Il s’agit de la condition limite pour la pente initiale du profil. Il n'est valable que pour un premier segment cubique et spécifieune pente passant par le premier point. |
End Slope | REAL | Immédiat ou étiquette | Il s’agit de la condition limite pour la pente de fin du profil. Il n’est valable que pour un dernier segment cubique et spécifie une pente grâce au dernier point. |
Cam Profile | CAM_PROFILE, CAM_PROFILE_EXTENDED
CONSEIL:
CAM_PROFILE_EXTENDED est uniquement pris en charge par les automates Compact GuardLogix 5580 et CompactLogix 5380.
| Array | Nom de balise du tableau Profil de came (profil de came) calculé utilisé comme entrée pour les instructions MAPC et MATC. Seul l’élément de tableau zéro ([0]) est autorisé pour le tableau du Profil de came. Ellipse lance l’éditeur du Profil de came. Utilisez le type CAM_PROFILE_EXTENDED pour cet opérande afin d’activer l’accès aux membres de données de came en double précision (LREAL 64 bits). S’il est utilisé, l’opérande Came doit être de type CAM_EXTENDED. |
Texte structuré
Opérande | Type | Format | Description |
|---|---|---|---|
Source | SINT INT DINT REAL STRING structure | balise | Élément initial à copier
IMPORTANT:
les opérandes Source et Destination doivent avoir le même type de données. Dans le cas contraire, des résultats imprévus pourraient se produire.
|
Destination | SINT INT DINT REAL STRING LINT structure | balise | Élément initial à remplacer par la Source
IMPORTANT:
les opérandes Source et Destination doivent avoir le même type de données. Dans le cas contraire, des résultats imprévus pourraient se produire.
|
Length | DINT | immédiat balise | Nombre d’éléments destinataires à copier. |
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Les opérandes sont les mêmes que ceux de l’instruction MCCP de la logique à relais. Pour les opérandes de tableau, vous n’avez pas besoin d’inclure l’index du tableau. Si vous n’incluez pas l’index, l’instruction commence avec le premier élément du tableau ([0]).
Structure MOTION_INSTRUCTION
Mnémonique | Description |
|---|---|
.EN (Enable) Bit 31 | Le bit d’activation est défini lorsque l’échelon passe de faux à vrai et reste défini jusqu’à ce que le bit de fin soit défini et que l’échelon devienne faux. |
.DN (Done) Bit 29 | Le bit de fin est défini lorsque l’instruction de calcul de la came a été réalisée avec succès et que le tableau Profil de came a été calculé. |
.ER (Error) Bit 28 | Le bit d’erreur indique la détection d’une erreur par l’instruction, par exemple un tableau de came d’une longueur illégale. |
Description
L’instruction MCCP calcule un profil de came en se basant sur un ensemble de points donné dans un tableau de came spécifique. Les instructions Came de position d’axe de mouvement (Motion Axis Position Cam, MAPC) ou Came de temps d’axe de mouvement (Motion Axis Time Cam, MATC) ultérieures peuvent utiliser les profils de came résultants générés par l’instruction MCCP pour produire un mouvement complexe d’un axe esclave en fonction de la position d’un axe maître ou du temps.
Dans la mesure où les profils de came peuvent être calculés directement par l’Éditeur de profil de came
Logix Designer
, le principal objectif de l’instruction MCCP est de proposer une méthode pour le calcul en temps réel des profils de came en se basant sur les modifications par programme des tableaux de came correspondants.Spécification d’un Tableau de came
Pour exécuter une instruction MCCP, il convient de créer une étiquette de tableau de Came à l’aide de l’Éditeur d’étiquette ou de l’Éditeur de profil de came de RSLogix. La figure ci-dessous illustre comment les étiquettes du tableau de Came sont établies et utilisées comme entrées de l’instruction MCCP.
Les éléments du tableau de Came se composent de paires de points esclave (yp) et maître (xp) ainsi que d’un type d’interpolation. Étant donné qu’il n’y a pas d’association avec une position d'un axe ou une durée spécifique, les valeurs des points x et y n’ont pas d’unités. Le type d’interpolation de chaque point peut être indiqué comme étant linéaire ou cubique.
L’instruction MCCP prend en charge deux types de tableau de came : CAM et CAM_EXTENDED. Utilisez les tableaux CAM pour calculer les balises de profil de came de type CAM_PROFILE. Utilisez les tableaux CAM_EXTENDED pour calculer les balises de profil de came de type CAM_PROFILE_EXTENDED, qui offrent une meilleure précision.
Spécification d’une étiquette de Profil de came
Pour exécuter une instruction MAPC, il convient de créer également une étiquette de tableau de Profil de came. Des balises de tableau de profil de came peuvent être créées à l’aide de l’Éditeur de balises
Logix Designer
ou des instructions MAPC/MATC en utilisant l’Éditeur de profil de came intégré.Il est possible de modifier les données dans le tableau Profil de came lors de la compilation en utilisant l’Éditeur de profil de came ou lors de l’exécution en utilisant l’instruction MCCP. En cas de changements durant l’exécution, il faut créer un tableau de Came pour utiliser cette instruction MCCP.
Le paramètre d’état s’utilise pour indiquer que l’élément de tableau Profil de came a été calculé. En cas d’exécution d’une instruction de cames avec des éléments non-calculés dans un profil de came, l’instruction MAPC ou MATC génèrera une erreur. Le paramètre de type détermine le type d’interpolation qui s’applique entre cet élément de tableau de came et l’élément suivant de came.
L’instruction MCCP prend en charge deux types de tableau Profil de came : CAM_PROFILE et CAM_PROFILE_EXTENDED. CAM_PROFILE est calculé à partir d’un tableau CAM. CAM_PROFILE_EXTENDED est calculé à partir d’un tableau CAM_EXTENDED, ce qui le rend plus précis.
Membre d’état du tableau de profil de came
Le membre État du premier élément du tableau Profil de came est spécial et est utilisé pour vérifier l’intégrité des données. Pour cette raison, l’instruction MCCP doit toujours spécifier le profil de came avec l’index de départ défini sur 0. Ce premier membre État de l’élément du profil de came peut avoir les valeurs suivantes.
Variables d’état | Description |
|---|---|
0 | L’élément de profil de came n’a pas été calculé. |
1 | L’élément de profil de came est en cours de calcul. |
2 | L’élément de profil de came a été calculé. |
n | L’élément de profil de came a été calculé et est en cours d’utilisation par des instructions MATC ou (n-2). |
Interpolation linéaire et spline cubique
Les profils calculés de came qui en résultent font l’objet d’une interpolation complète. Cela signifie que si la position ou le temps du maître actuel ne correspond pas exactement à un point du tableau de came utilisé pour générer le profil de came, la position de l’axe esclave est déterminée par interpolation linéaire ou cubique entre les points adjacents. De cette manière, le mouvement de l’esclave est le plus régulier possible. Cette instruction MCCP y parvient en calculant les coefficients d’une équation polynomiale qui détermine la position esclave en fonction de la position ou du temps maître.
Calculer le Profil de came
Avant de calculer un profil de came sur un axe spécifié, les instructions MCCP s’assurent que le tableau de profil de came a été calculé en vérifiant la valeur du premier membre État de l’élément de profil de came. Si la valeur État est soit 0, ou soit 2, l’instruction MCCP entame alors le calcul du profil de came. Une fois le tableau du profil de came intégralement calculé, l’instruction MCCP définit la valeur État du premier élément de profil de came sur En cours de calcul, ou 1, puis définit la valeur État de tous les autres éléments de profil de came à être calculés. Pendant le calcul, les valeurs État des membres de Profil de came sont définies sur calculées, ou 2. Lorsque tous les éléments dans le tableau de profil de came ont été calculés, la valeur État du premier élément de profil de came est également définie sur calculée.
Cependant, si une instruction MCCP est exécutée avec une valeur État initiale pour un profil de came sur 1, cela signifie dans ce cas que le profil de came est calculé par une autre instruction MCCP, et l’instruction MCCP génère une erreur. Si la valeur État est > à 2, dans ce cas, le profil de came est activement utilisé par une instruction MAPC ou MATC, et l’instruction MCCP génère alors une erreur.
Pente de départ et pente de fin
Afin de faciliter l’entrée et la sortie en douceur d’un profil de came cubique, un contrôle de la pente est prévu. Les paramètres Pente de départ et Pente de fin déterminent la fréquence de changement initiale de l’esclave par rapport au maître. Ces valeurs sont utilisées pour les calculs du spline cubique réalisés sur le tableau de came. Le schéma ci-dessous illustre le rapport entre la pente de l’esclave et celle du maître.

Par défaut, les valeurs de Pente de départ et de Pente de fin sont à 0 afin de faciliter un départ et une fin en douceur du profil de came depuis une position de repos. Cependant, si l’axe est déjà en cours d’utilisation de came, il est possible d’indiquer une Pente de départ sur une valeur non nulle afin qu’elle corresponde à la Pente de fin de la came en cours d’exécution, pour que les deux profils de came se superposent sans heurts.
Les valeurs de Pente de départ et de Pente de fin ne s’appliquent pas en cas de départ ou de fin du profil de came à l’aide d’une interpolation linéaire.
IMPORTANT:
L’instruction MCCP s’exécute au cours d’une seule scrutation Cette instruction doit donc se trouver dans une tâche séparée afin de ne pas impacter le temps de scrutation du programme utilisateur.
Il s’agit d’une instruction de transition :
- Dans la logique à relais, faites passer la condition d'entrée d'échelon de fausse à vraie chaque fois instruction doit s'exécuter.
- Dans le texte structuré, mettre une condition sur l’instruction afin que son exécution se fasse uniquement lors d’une transition.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs communs pour plus d’informations sur les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | Les bits .EN, .DN, .ER et .IP sont définis sur faux. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Le bit .EN est défini sur faux lorsque le bit .DN ou .ER est vrai. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Le bit .EN est défini sur vrai et cette instruction est exécutée. |
Post-scrutation | N/A |
Texte structuré
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Diagramme à relais. |
Exécution normale | Reportez-vous à Condition d'entrée d'échelon est fausse, puis échelon est vrai sur le tableau Diagramme à relais. |
Post-scrutation | Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Diagramme à relais. |
Codes d’erreur étendus
Les codes d’erreur étendus donnent des informations spécifiques sur les instructions supplémentaires pour les Codes d’erreur qui ne sont pas suffisamment précis pour aider à déterminer le problème. Lorsque l’instruction MCCP reçoit un message d’erreur Longueur illégale de came (26) pour lui indiquer que le paramètre d’entrée de longueur ne correspond pas à ce à quoi s’attendait l’instruction, le code d’Erreur étendu correspondant indique le nombre de cames dans l’Étiquette de came fournie à l’instruction. Lorsque l’instruction MCCP reçoit un message d’erreur Longueur illégale de profil de came (27) pour lui indiquer que le paramètre d’entrée de la longueur ne correspond pas à ce à quoi s’attendait l’instruction, le code d’Erreur étendu correspondant indique le nombre de points de came que l’instruction tente de générer. Reportez-vous à la section Codes d’erreur de mouvement (.ERR) pour les instructions de mouvement.
Changements MCCP des bits d’état
Non
Exemples
Exemple 1
Diagramme à relais

Texte structuré
MCCP(MCCP_1,Cam_1[0],30,1.0,1.0,Cam_pro1[0]);
Exemple 2
Diagramme à relais

Texte structuré
MCCP(mccp_motion_ctrl,cam[0],2,2,10,cam_profile[0]);
Fournir une réponse