Spécification de messages de bloc-transfert

Les types de messages de bloc-transfert sont utilisés pour communiquer avec les modules de bloc-transfert sur un réseau I/O à distance universel.
Pour :
Sélectionner cette commande :
Lire les données d'un module de bloc-transfert
Ce type de message remplace l'instruction BTR
Lecture de transfert par bloc
Écrire les données vers un module de transfert par bloc
Ce type de message remplace l'instruction BTW
Écriture de transfert par bloc
Pour configurer un message de transfert par bloc, suivez ces lignes directrices :
  • Les étiquettes de source (pour BTW) et de destination (pour BTR) doivent avoir une taille suffisante pour accepter les données demandées, sauf pour les structures MESSAGE, AXIS et MODULE.
  • Spécifiez le nombre d'entiers (INT) de 16 bits à envoyer ou recevoir. Vous pouvez spécifier de 0 à 64 entiers.
    CONSEIL: Pour que le module de transfert par bloc détermine le nombre d'entiers de 16 bits à envoyer (BTR), ou pour que l'automate envoie 64 entiers (BTW), tapez
    0
    comme nombre d'éléments.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal