Spécifier les messages SLC

Utilisez les types de message SLC pour communiquer avec les automates SLC et MicroLogix. Le tableau suivant indique à quels types de données l'instruction vous permet d'accéder. Le tableau indique également le type de données
Logix 5000
correspondant.
Pour ce type de données SLC ou MicroLogix :
Utilisez ce type de données
Logix 5000
 :
F
REAL
L (automates MicroLogix 1200 et 1500)
DINT
N
INT
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal