Référence (Reference, REF)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590. Les différences entre les automates sont signalées, le cas échéant.
L’instruction Référence(Reference, REF) associe une référence à l’adresse d’une balise concrète d’axe ou de système de coordonnées.
Il s'agit d'une instruction de transition. Procédez comme suit lors de l'utilisation :
  • Dans la logique à relais, insérez une instruction pour faire basculer la condition d’entrée d’échelon de fausse à vraie chaque fois que cette instruction doit être exécutée.
  • Dans une routine de texte structuré, insérez une condition pour que l'instruction provoque son exécution uniquement lors d'une transition.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
l5k_ref_ld_ex_v36.png
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
REF(Source, Référence) ;
Opérandes
Opérande
Type
Format
Description
Source
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_CONSUMED
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_VIRTUAL COORDINATE_SYSTEM
Balise immédiate
Nom de l’axe ou du système de coordonnées à référencer.
Reference
REF_TO_AXIS_CIP_DRIVE
REF_TO_AXIS_CONSUMED
REF_TO_AXIS_GENERIC_DRIVE
REF_TO_AXIS_SERVO
REF_TO_AXIS_SERVO_DRIVE
REF_TO_AXIS_VIRTUAL
REF_TO_COORDINATE_SYSTEM
Balise
Nom de la référence à remplir.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction.
Exécution
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
L’instruction utilise l’adresse source pour remplir la référence.
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. L’instruction utilise l’adresse source pour remplir la référence.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. L’instruction utilise l’adresse source pour remplir la référence.
Post-scrutation
L’instruction utilise l’adresse source pour remplir la référence.
Codes d’erreur
Aucun spécifique à cette instruction.
Exemple
Logique à relais
Texte structuré
REF(AxisCip, Ref_AxisCip);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal