Contrôle des indicateurs d'état

L’automate est compatible avec les mots-clés d’état que vous pouvez utiliser dans votre logique pour contrôler des événements spécifiques :
  • Les mots-clés d’état ne sont
    pas
    sensibles à la casse.
  • Comme les indicateurs d'état peuvent changer très rapidement, l’application
    Logix Designer
    n’affiche
    pas
    l’état des indicateurs (c-à-d., même lorsqu'un indicateur d'état est défini, l'instruction qui contient cet indicateur n’est pas mise en surbrillance).
  • Vous
    ne pouvez pas
    définir un alias d'étiquette dans un mot-clé.
Vous pouvez utiliser les mots-clés suivants :
Pour déterminer si :
Utiliser :
la valeur que vous stockez ne peut pas être intégrée à destination, parce que soit :
  • elle est plus grande que la valeur maximum de cette destination, soit
  • elle est plus inférieure à la valeur minimum de cette destination
IMPORTANT: À chaque fois que S:V passe de mis à zéro à défini, cela génère un défaut mineur (type 4, code 4)
S:V
la valeur de destination de l’instruction est 0
S:Z
la valeur de destination de l’instruction est négative
S:N
Une opération arithmétique peut comporter des retenues et des poses qui tentent d'utiliser des bits qui se trouvent en dehors du type de données
Par exemple :
  • l'addition de 3 + 9 provoque une retenue de 1
  • la soustraction de 25 - 18 provoque une pose de 10
S:C
c’est la première scrutation normale des routines du programme en cours
S:FS
au moins un défaut mineur a été généré :
  • l'automate défini ce bit lorsqu'un défaut mineur survient à cause de l'exécution du programme.
  • L'automate ne défini pas ce bit pour les défauts mineurs qui ne sont pas liés à l'exécution du programme, comme l'indication de batterie faible.
S:MINOR
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal