Codes d'état de DeviceNet

Vous trouverez ci-dessous les codes d'état de DeviceNet.
Code d’état
Description de l'état
Action recommandée
0-63
Adresse de station DeviceNet pour le scrutateur ou le dispositif esclave.
Aucun.
65
L'option AutoScan est activée et le scrutateur est en mode Attente.
Aucun.
67
Le scrutateur est un scrutateur secondaire.
Aucun.
68
Le scrutateur principal n'a pas détecté de scrutateur secondaire.
Configurez un autre scrutateur comme scrutateur secondaire.
69
Les configurations du scrutateur principal et du scrutateur secondaire ne correspondent pas.
Vérifiez la configuration du scrutateur secondaire.
70
L'adresse du scrutateur est déjà utilisée par un autre dispositif du réseau.
Remplacez l'adresse du scrutateur par une adresse inutilisée.
71
Données non valides dans la liste de scrutation.
Utilisez le logiciel RSNetWorx pour reconfigurer la liste de scrutation.
72
Le dispositif esclave a cessé de communiquer. Si la communication n'est pas rétablie avec le dispositif esclave lors de la tentative suivante, le code d'état devient 78.
  • Vérifiez les connexions réseau et l'alimentation du dispositif esclave.
  • Si le dispositif esclave est appelé, vérifiez que le retard de l'interscrutation est suffisant pour que le dispositif puisse renvoyer des données.
  • Vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
73
Les informations d'identité du dispositif esclave ne correspondent pas au détrompage électronique dans le scrutateur.
  • Assurez-vous que le dispositif esclave correct est connecté à cette adresse.
  • Assurez-vous que le dispositif esclave correspond au détrompage électronique spécifié (fournisseur, code produit, type de produit).
  • Vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
74
Le scrutateur a détecté un dépassement des données sur le port de communication DeviceNet.
  • Vérifiez le trafic de communication du réseau.
  • Vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
75
Au moins l'un des deux problèmes suivants est présent.
  • Le scrutateur ne possède pas de liste de scrutation.
  • Le scrutateur n'a pas reçu de communication en provenance d'un autre dispositif.
Vérifiez les éléments suivants.
  • Une liste de scrutation a été configurée pour le scrutateur.
  • Le scrutateur est correctement connecté au réseau.
76
Pas de trafic réseau direct pour le scrutateur. Le scrutateur entend une autre communication réseau, mais pas une communication qui lui est destinée.
Aucun.
77
Pendant l'initialisation, la taille des données attendue par le dispositif esclave ne correspond pas à celle indiquée dans l'entrée correspondante de la liste de scrutation.
  • Utilisez le logiciel
    RSNetWorx
    pour vérifier que le dispositif esclave et la liste de scrutation contiennent les tailles d'entrée et de sortie correctes pour le dispositif esclave.
  • Vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
78
Le dispositif esclave est configuré dans une liste de scrutation, mais ne communique pas.
  • Vérifiez les connexions réseau et l'alimentation du dispositif esclave.
  • Si le dispositif esclave est appelé, assurez-vous que le retard de l'interscrutation est suffisamment long pour qu'il puisse renvoyer ses données.
  • Au besoin, utilisez le logiciel
    RSNetWorx
    pour exécuter les actions suivantes :
    • Ajoutez le dispositif esclave au réseau DeviceNet
    • Supprimez le dispositif esclave de la liste de scrutation du scrutateur.
    • Inhibez le dispositif esclave dans la liste de scrutation du scrutateur.
  • Vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
79
Le scrutateur n'est pas parvenu à transmettre un message.
  • Assurez-vous que le scrutateur est connecté à un réseau valide.
  • Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés.
  • Vérifiez la vitesse de transmission du réseau.
80
Le scrutateur est en mode Attente.
Si nécessaire, passez le scrutateur en mode Exécution en procédant ainsi :
  • Placez l'automate en mode Exécution/Exécution à distance à l'aide de l'interrupteur à clé sur l'automate ou via l'application
    Logix Designer
    ET
  • Activez le bit O.CommandRegister.Run pour le scrutateur.
81
L'automate a placé le scrutateur en mode de défaut.
Le bit O.CommandRegister.Fault pour le scrutateur est activé. Corrigez la condition qui a provoqué l'activation de ce bit par l'automate, puis désactivez ce bit.
82
Erreur détectée dans la séquence de messages E/S fragmentés depuis le dispositif esclave.
  • Utilisez le logiciel
    RSNetWorx
    pour exécuter les actions suivantes.
    • Vérifiez l'entrée de la liste de scrutation pour le dispositif esclave, afin de vous assurer que les tailles de données d'entrée et de sortie sont correctes
    • Vérifiez la configuration du dispositif esclave
  • Vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
83
Le dispositif esclave renvoie des réponses d'erreur lorsque le scrutateur tente de communiquer avec lui.
  • Utilisez le logiciel
    RSNetWorx
    pour exécuter les actions suivantes.
    • Vérifiez l'exactitude de la liste de scrutation.
    • Vérifiez la configuration du dispositif esclave Le dispositif esclave se trouve peut-être dans la liste de scrutation d'un autre scrutateur.
  • Éteignez le dispositif esclave, puis rallumez-le.
  • Vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
84
Le scrutateur initialise le réseau DeviceNet.
Aucun. Ce code s'efface lorsque le scrutateur tente d'initialiser tous les dispositifs esclaves du réseau.
85
La taille des données envoyée pendant l'exécution par le dispositif esclave ne correspond pas à la taille indiquée dans l'entrée correspondante de la liste de scrutation.
Les données d'appel de longueur variable n'étant pas prises en charge, vérifiez que le dispositif esclave fonctionne correctement.
86
Le dispositif esclave est en mode Attente ou ne génère pas de données pendant que le scrutateur est en mode Exécution.
  • Vérifiez la configuration et l'état du dispositif esclave.
  • Si vous configurez une relation maître/esclave entre 2 scrutateurs, assurez-vous que ceux-ci sont en mode Exécution.
87
Le scrutateur ne peut pas écouter les entrées partagées depuis le dispositif esclave, car le scrutateur propriétaire n'a pas établi de communication avec ce dispositif esclave.
  • Vérifiez la connexion et la configuration du scrutateur propriétaire.
  • Le dispositif esclave ne génère peut-être pas de données.
88
Le scrutateur ne peut pas écouter les entrées partagées depuis le dispositif esclave, car les paramètres E/S (par exemple, appelé ou échantillonné, détrompage électronique, taille des données) pour ce dispositif esclave sont configurés différemment entre ce scrutateur et le scrutateur propriétaire.
Dans ce scrutateur, reconfigurez les paramètres E/S pour l'entrée de la liste de scrutation des entrées partagées, afin que ces paramètres correspondent à ceux du scrutateur propriétaire.
89
Le scrutateur n'est pas parvenu à configurer un dispositif esclave avec les paramètres Récupération automatique de dispositif (ADR).
Vérifiez que vous avez installé un dispositif esclave compatible.
90
L'automate a placé le scrutateur en mode désactivé.
Si nécessaire, activez le scrutateur en désactivant le bit O.CommandRegister.DisableNetwork pour le scrutateur.
91
Condition de bus désactivé probablement due à des erreurs de signal ou de câble.
  • Éteignez, puis rallumez le scrutateur, les dispositifs esclaves et/ou le réseau.
  • Vérifiez que tous les dispositifs sont configurés avec la même vitesse de transmission.
  • Vérifiez le câblage de DeviceNet pour vous assurer qu'il n'y a aucun court-circuit entre les fils CAN (bleu et blanc) et les fils d'alimentation ou le blindage (noir, rouge et blindage).
  • Vérifiez les sources de bruits suivantes au niveau du système du support :
    • Dispositif situé à proximité d'un câble d'alimentation à haute tension.
    • Résistance de terminaison utilisée incorrecte, ou aucune résistance de terminaison utilisée.
    • Mauvaise mise à la terre.
  • Dispositif sur un réseau produisant du bruit ou données incorrectes sur le réseau.
92
Le câble DeviceNet n'alimente pas le port de communication du scrutateur.
  • Vérifiez que l'alimentation 24 Vcc du réseau fonctionne correctement.
  • Vérifiez que le câble est en bon état.
  • Vérifiez les connexions des câbles au scrutateur.
95
Le firmware du scrutateur est en train d'être mis à jour, ou une configuration est en cours de téléchargement.
Aucun. Ne déconnectez pas le scrutateur pendant la mise à jour, sinon les données présentes dans la mémoire du scrutateur seront perdues.
97
L'automate a placé le scrutateur en mode Interruption.
Le bit O.CommandRegister.HaltScanner pour le scrutateur est activé. Désactivez ce bit, puis éteignez et rallumez le scrutateur.
98
Erreur générale du firmware.
Remplacez le dispositif.
99
Défaillance du système.
Remplacez le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal