Accès à l'objet Routine
L'objet Routine fournit des informations d'état sur une routine. Indiquez le nom de la routine pour spécifier l'objet Routine qui vous intéresse.
Attribut | Type de données | Instruction au sein d'une Tâche Standard | Instruction au sein d'une Tâche de Sécurité | Description |
|---|---|---|---|---|
Instance | DINT | GSV | GSV | Fournit le numéro d'instance de cet objet routine. Les valeurs correctes sont comprises entre 0 et 65 535. |
Name | String | GSV | GSV | Nom de la routine. |
SFCPaused | INT | GSV | Aucun | Dans une routine SFC, indique si la SFC est en pause. Chaque valeur a une signification spécifique :
|
SFCResuming | INT | GSV SSV | Aucun | Dans une routine SFC, indique si la SFC reprend son exécution. Chaque valeur a une signification spécifique :
|
Fournir une réponse