Accès à l’objet Redondance
L’objet REDUNDANCY fournit des informations d’état sur le système de redondance.
Pour cette information | Obtenir cet attribut | Type de données | GSV/SSV | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
État de redondance du châssis complet | ChassisRedundancy State | INT | GSV | Si | Then |
16#2 | Principal avec secondaire synchronisé | ||||
16#3 | Principal avec secondaire disqualifié | ||||
16#4 | Principal sans secondaire | ||||
16#10 | Principal verrouillé pour mise à jour | ||||
État de redondance du châssis partenaire | PartnerChassis RedundancyState | INT | GSV | Si | Then |
16#8 | Secondaire synchronisé | ||||
16#9 | Secondaire disqualifié avec principal | ||||
16#E | Sans partenaire | ||||
16#12 | Secondaire verrouillé pour mise à jour | ||||
État de redondance de l’automate | ModuleRedundancy State | INT | GSV | Si | Then |
16#2 | Principal avec secondaire synchronisé | ||||
16#3 | Principal avec secondaire disqualifié | ||||
16#4 | Principal sans secondaire | ||||
16#6 | Principal avec synchronisation du secondaire | ||||
16#F | Principal se verrouillant pour mise à jour | ||||
16#10 | Principal verrouillé pour mise à jour | ||||
État de redondance du partenaire | PartnerModule RedundancyState | INT | GSV | Si | Then |
16#7 | Synchronisation du secondaire | ||||
16#8 | Secondaire synchronisé | ||||
16#9 | Secondaire disqualifié avec principal | ||||
16#E | Sans partenaire | ||||
16#11 | Secondaire se verrouillant pour mise à jour | ||||
16#12 | Secondaire verrouillé pour mise à jour | ||||
Résultats des vérifications de la compatibilité avec l’automate partenaire | CompatibilityResults | INT | GSV | Si | Then |
0 | Indéterminé | ||||
1 | Pas de partenaire compatible | ||||
2 | Partenaire entièrement compatible | ||||
État du processus de synchronisation (qualification) | Qualification InProgress | INT | GSV | Si | Then |
-1 | La synchronisation (qualification) n’est pas en cours. | ||||
0 | Non pris en charge | ||||
1...999 | Pour les modules qui peuvent mesurer leur pourcentage d’exécution, le pourcentage de synchronisation (qualification) achevé. | ||||
50 | Pour les modules qui ne peuvent pas mesurer leur pourcentage d’exécution, la synchronisation (qualification) est en cours. | ||||
100 | La synchronisation (qualification) est terminée. | ||||
Correspondance ou non entre les paramètres de l’interrupteur à clé de l’automate et de son partenaire | KeyswitchAlarm | DINT | GSV | Si | Then |
0 | L’une des conditions suivantes est vraie : les interrupteurs à clé correspondent aucun partenaire présent | ||||
1 | Les interrupteurs à clé ne correspondent pas | ||||
Position de l’interrupteur à clé du partenaire | PartnerKeyswitch | DINT | GSV | Si | Then |
0 | Inconnu | ||||
1 | RUN | ||||
2 | PROG | ||||
3 | REM | ||||
État des défauts mineurs du partenaire (si l’attribut ModuleRedundancyState indique qu’un partenaire est présent) | PartnerMinorFaults | DINT | GSV | Le bit suivant : | Means this minor fault |
1 | Défaut de mise sous tension | ||||
3 | Défaut d’E/S | ||||
4 | Problème lié à une instruction (programme) | ||||
6 | Superposition de tâche périodique (chien de garde) | ||||
9 | Problème de port série (non disponible pour les projets 1756-L7x) | ||||
10 | Batterie faible ou problème de module de stockage d’énergie | ||||
Mode du partenaire | PartnerMode | DINT | GSV | Si | Then |
16#0 | Mise sous tension | ||||
16#1 | Programme | ||||
16#2 | Exécution | ||||
16#3 | Test | ||||
16#4 | Faulted | ||||
16#5 | Exécution à programme | ||||
16#6 | Test à programme | ||||
16#7 | Programme à exécution | ||||
16#8 | Test à exécution | ||||
16#9 | Exécution à test | ||||
16#A | Programme à test | ||||
16#B | Défaut | ||||
16#C | Défaut à programme | ||||
Dans une paire de châssis redondants, identification d’un châssis particulier indifféremment de l’état du châssis | PhysicalChassisID | INT | GSV | Si | Then |
0 | Inconnu | ||||
1 | Châssis A | ||||
2 | Châssis B | ||||
Numéro de logement du module Redondance (par exemple, 1756-RM, 1756-RM2) dans le châssis | SRMSlotNumber | INT | GSV | ||
Taille du dernier chargement croisé Taille du dernier chargement croisé si vous aviez un châssis secondaire | LastDataTransferSize | DINT | GSV | Cet attribut indique la taille des données qui ont été ou qui auraient été chargées de façon croisée lors de la dernière scrutation. Taille en DINT (mots de 4 octets). Vous devez configurer l’automate pour la redondance. Vous n’avez pas besoin d’un châssis secondaire. Présence d’un châssis secondaire synchronisé | |
OUI | Indique le nombre de DINT qui ont été chargés de façon croisée lors de la dernière scrutation. | ||||
NON | Indique le nombre de DINT qui auraient été chargés de façon croisée lors de la dernière scrutation. | ||||
Taille du chargement croisé maximal Taille du chargement croisé maximal si vous aviez un châssis secondaire | MaxDataTransferSize | DINT | GSV SSV | Taille en DINT (mots de 4 octets). Vous devez configurer l’automate pour la redondance. Vous n’avez pas besoin d’un châssis secondaire. Pour réinitialiser cette valeur, utilisez une instruction SSV avec une valeur source de 0. Présence d’un châssis secondaire synchronisé ? | |
OUI | Indique le plus grand nombre de DINT qui ont été chargés de façon croisée. | ||||
NON | Indique le nombre de DINT qui auraient été chargés de façon croisée. | ||||
Fournir une réponse