Accès à l'objet MotionGroup

L'objet MOTIONGROUP fournit des informations d'état sur un groupe d'axes du servo-module. Indiquez le nom de l'étiquette du groupe de mouvements pour spécifier l'objet MOTIONGROUP qui vous intéresse.
Attribut
Type de données
Instruction
Description
Alternate1UpdateMultiplier
SINT, INT, or DINT
GSV
La période de mise à jour pour les axes associés à la planification de mise à jour de l'alternative 1.
Alternate1UpdatePeriod
DINT
GSV
La période de mise à jour pour les axes associés à la planification de mise à jour de l'alternative 1. La valeur est le produit de la planification de mise à jour de l'alternative 1 et de la période intermédiaire de mise à jour.
Alternate2UpdateMultiplier
SINT, INT, or DINT
GSV
La période de mise à jour pour les axes associés à la planification de mise à jour de l'alternative 2.
Alternate2UpdatePeriod
DINT
GSV
La période de mise à jour pour les axes associés à la planification de mise à jour de l'alternative 2. La valeur est le produit de la planification de mise à jour de l'alternative 1 et de la période intermédiaire de mise à jour.
AutoTagUpdate
SINT, INT, or DINT
GSV
SSV
Contrôle la conversion automatique et la mise à jour des attributs d'état de mouvement.
CoarseUpdatePeriod
DINT
GSV
La période intermédiaire de mise à jour, couramment appelée « période de mise à jour de base ».
Cycle Start Time
DINT[2]
DT
LINT
GSV
Cette valeur de 64 bits (ms) correspond à l'événement Temporisateur qui déclenche le cycle de mise à jour.
INSTANCE
DINT
GSV
Le numéro d'instance de cet objet MOTION_GROUP
MaximumInterval
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
SSV
L'intervalle maximal entre deux exécutions successives de cette tâche.
MinimumInterval
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
L'intervalle minimal entre deux exécutions successives de cette tâche.
StartTime
DINT[2]
DT
LINT
GSV
La valeur de l'heure locale lors du démarrage de la dernière exécution de la tâche
TaskAverageIOTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
La durée moyenne qui s'écoule entre l'entrée et la sortie de la tâche de mouvement, c'est-à-dire le temps écoulé entre le démarrage de la tâche de mouvement et l'envoi des données de connexion. (constante de temps = 250 CUP)
TaskAverageScanTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
La durée de scrutation moyenne de la tâche de mouvement. (constante de temps = 250 CUP)
TaskLastIOTime
DINT
TIME32
GSV
La dernière durée écoulée entre l'entrée et la sortie de la tâche de mouvement, c'est-à-dire le temps écoulé entre le démarrage de la tâche de mouvement et l'envoi des données de connexion.
TaskLastScanTime
DINT
TIME32
GSV
La dernière durée de scrutation de la tâche de mouvement. (temps écoulé)
TaskMaximumIOTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
La durée maximale qui s'écoule entre l'entrée et la sortie de la tâche de mouvement, c'est-à-dire le temps écoulé entre le démarrage de la tâche de mouvement et l'envoi des données de connexion.
TaskMaximumScanTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
La durée de scrutation maximale de la tâche de mouvement. (temps écoulé)
Time Offset
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
La valeur du décalage de temps entre l'heure locale et la valeur du temporisateur local, pour l'automate associé à la valeur actuelle de l'heure de démarrage du cycle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal