Accès à l'objet Message

Accédez à l'objet Message via les instructions GSV/SSV. Indiquez le nom de l'étiquette du message pour déterminer l'objet Message qui vous intéresse. L'objet Message offre une interface pour configurer et déclencher des communications d'égal à égal. Cet objet remplace le type de données MG du processeur PLC-5.
Attribut
Type de données
Instruction
Description
ConnectionPath
SINT[82]
GSV SSV
Données pour configurer le chemin de connexion. Les deux premiers octets (octet de poids faible et octet de poids fort) correspondent à la longueur en octets du chemin de connexion.
ConnectionRate
DINT
TIME32
GSV SSV
Débit des paquets demandé de la connexion.
MessageType
SINT
GSV SSV
Indique le type de message. Signification de la valeur :
  • 0. Non initialisé
Port
SINT
GSV SSV
Indique le port sur lequel le message doit être envoyé. Chaque valeur a une signification spécifique :
  • 1. Fond de panier.
  • 2. Port série.
Timeout
Multiplier
SINT
GSV SSV
Détermine le délai d'expiration et de fermeture d'une connexion. Chaque valeur a une signification spécifique :
  • 0. Le délai d'expiration de la connexion est atteint au bout de quatre fois la vitesse de mise à jour. Il s'agit du mode par défaut.
  • 1. Le délai d'expiration de la connexion est atteint au bout de huit fois la vitesse de mise à jour.
  • 2. Le délai d'expiration de la connexion est atteint au bout de 16 fois la vitesse de mise à jour.
Unconnected
Timeout
DINT
TIME32
GSV SSV
Délai d'expiration en microsecondes pour tous les messages non connectés. La valeur par défaut est de 30 000 000 microsecondes (30 s).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal