Accès à l'objet FaultLog

L'objet FaultLog fournit des informations de défaut sur l'automate.
Attribut
Type de données
Instruction
Description
MajorEvents
INT
GSV SSV
Le nombre de défauts majeurs survenus depuis la dernière réinitialisation de ce compteur.
MajorFaultBits
DINT
GSV SSV
Les bits indiquent la raison du défaut majeur actuel. Chaque bit a une signification spécifique :
1 Perte d'alimentation
3 E/S (I/O)
4 Exécution d'instruction (programme)
5 Gestionnaire de défauts
6 Watchdog
7 Pile
8 Changement de mode
11 Mouvement
MinorEvents
INT
GSV SSV
Le nombre de défauts mineurs survenus depuis la dernière réinitialisation de ce compteur.
MinorFaultBits
DINT
GSV SSV
Les bits indiquent la raison du défaut mineur actuel. Chaque bit a une signification spécifique :
4 - Exécution d'instruction (programme)
6 - Chien de garde
9 - Port série
10 - Module de stockage d'énergie (ESM) ou alimentation sans interruption (UPS)
20 - La licence/une licence CodeMeter requise est introuvable ou a expiré.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal