Accès à l'objet Controller
L'objet
Controller
fournit des informations d'état relatives à l'exécution de l'automate.Attribut | Type de données | Instruction | Description |
|---|---|---|---|
Audit Value | DINT[2], LINT | GSV | La Valeur d'audit est une valeur unique générée lorsqu'un projet est téléchargé vers l'automate ou chargé depuis un dispositif de stockage amovible. Lorsqu'une modification est détectée, cette valeur est mise à jour. Pour spécifier les modifications à surveiller, utilisez l'attribut ChangesToDetect. |
ChangesToDetect | DINT[2], LINT | GSV, SSV | Utilisé pour indiquer les modifications à surveiller. Lorsqu'une modification surveillée est détectée, l'attribut Audit Value est mis à jour. |
CanUseRPIFrom Producer | DINT | GSV | Identifie si le RPI spécifié par le producteur doit être utilisé.
|
ControllerLog Execution Modification Count | DINT | GSV SSV | Nombre d'entrées du journal de l'automate provenant d'une modification des propriétés des tâches/du programme, d'une modification en ligne ou d'une modification de la tranche de temps de l'automate. Peut également être configuré pour inclure les entrées de journal tirées des forces. Ce nombre est réinitialisé si l'état de la RAM est en état mauvais. Le nombre n'est pas plafonné à la taille DINT maximale, et une réinitialisation est possible. |
ControllerLog TotalEntryCount | DINT | GSV SSV | Nombre d'entrées de journal de l'automate depuis la dernière mise à niveau du firmware. Ce nombre est réinitialisé si l'état de la RAM est en état mauvais. Le nombre est plafonné à la taille DINT maximale. |
DataTablePad Percentage | INT | GSV | Pourcentage (de 0 à 100) de mémoire libre de la table de données réservée. |
IgnoreArrayFaultsDuringPostScan | SINT | GSV SSV | Utilisé pour configurer la suppression des défauts sélectionnés rencontrés lors de la post-scrutation d'une action SFC. Valide uniquement lorsque les SFC sont configurées pour une réinitialisation automatique.
Lorsqu'un défaut est supprimé, l'automate utilise un gestionnaire de défauts interne pour effacer automatiquement le défaut. L'instruction défectueuse est alors ignorée, et l'exécution reprend à l'instruction suivante. Le gestionnaire de défauts étant un système interne, vous n'avez pas à en configurer un pour bénéficier de ce comportement. En fait, même si un gestionnaire de défauts est configuré, un défaut supprimé ne le déclenchera pas. |
InhibitAutomatic FirmwareUpdate | BOOL | GSV SSV | Indique si l'utilitaire de supervision de firmware doit être activé.
|
KeepTestEditsOnSwitch over | SINT | GSV | Indique si les modifications de test lors de la commutation de l'automate doivent être conservées.
|
Name | String | GSV | Nom de l'automate. |
Redundancy Enabled | SINT | GSV | Indique si l'automate est configuré pour la redondance.
|
ShareUnused TimeSlice | INT | GSV SSV | Indique comment la tâche continue et les tâches en arrière-plan partagent la tranche de temps inutilisée.
|
TimeSlice | INT | GSV SSV | Pourcentage de CPU disponible (de 10 à 90) affecté aux communications. Cette valeur ne peut pas être modifiée lorsque l'interrupteur à clé est sur la position Exécution. |
Fournir une réponse