Codes de résultat pour les instructions SCLF
Lorsqu'une balise est affectée pour stocker le résultat d'une instruction Effacer la panne de la
Equipment Sequence
(Clear Failure, SCLF), l’instruction retourne l’un de ces codes après son exécution.Code (Déc) | Description |
0 | La commande est réussie. |
48 | La commande n’a pas été exécutée parce qu’il n’était alors pas possible de générer un événement pour enregistrer la commande.
|
24578 | La commande n’est pas valide pour l’état actuel de la Equipment Sequence . Par exemple, quand la Equipment Sequence est arrêtée, une commande stop n’est pas valide. |
24594 | La Equipment Sequence n’est pas planifiée, est bloquée ou se trouve dans une tâche bloquée. |
Utilisez l’opérande
Result
pour obtenir un code qui montre le succès ou l’échec de l’instruction SCLF. L’opérande Result
devrait contenir soit 0
, soit une étiquette DINT, si des conflits de propriété ou d’autres erreurs vont probablement se produire.- Si les conflits de propriété ou d’autres erreurs sont très peu probables, saisissez0dans l’opérandeResult.
- Si les conflits de propriété ou d’autres erreurs sont très probables, saisissez une étiquette DINT dans l’opérandeResult. L’étiquette DINT stocker le code de résultat de l’exécution de l’instruction.
Fournir une réponse