Échec de suppression de séquence d'équipement (SCLF)

Cette instruction s’applique aux automates
Logix Designer
 5580P et aux automates ControlLogix 5590P. Les automates
Logix Designer
 5580P et les automates ControlLogix 5590P prennent également en charge la redondance des automates.
CONSEIL: Lorsque vous utilisez cette instruction avec un système de redondance
ControlLogix
, les sorties contrôlées par cette instruction peuvent présenter des à-coups lors d'un basculement de redondance si l’instruction et le programme de séquence ne sont pas planifiés dans la tâche avec la priorité la plus élevée.
AVERTISSEMENT:
Lors de l’utilisation de la redondance avec une
Equipment Sequence
, l’exécution d’une séquence peut ne pas être celle attendue après basculement si la phase et la séquence ne sont pas planifiées sur la même tâche.
Utilisez l’instruction
Equipment Sequence
Clear Failure (SCLF) pour effacer le code de panne d’un
Equipment Sequence
. Gardez ces informations à l’esprit lorsque vous utilisez l’instruction SCLF.
  • Ni une instruction CLR, ni une instruction MOV, ni une affectation ne change le code de panne d’une
    Equipment Sequence
    .
  • La
    Equipment Sequence
    ne peut pas avoir d’autres propriétaires lorsque vous utilisez l’instruction SCLF. L’instruction SCLF n’efface pas le code de panne si l’application
    Logix Designer
    , le logiciel
    FactoryTalk Batch
    , ou un autre programme possède la
    Equipment Sequence
    .
  • Une
    Equipment Sequence
    refuse une commande RESUME tant que ses pannes n’ont pas été effacées.
Il s'agit d'une instruction de transition. Procédez comme suit lors de l'utilisation :
  • Dans la logique à relais, insérez une instruction pour faire basculer la condition d’entrée d’échelon de fausse à vraie chaque fois que cette instruction doit être exécutée.
  • Dans une routine de texte structuré, insérez une condition pour que l'instruction provoque son exécution uniquement lors d'une transition.
Langues disponibles
L’instruction SCLF est disponible dans ces langues.
  • Diagramme à relais
    L5K_SILC_SCLFLadderExampleSmall
  • Texte structuré : SCLF(SequenceName)
Opérandes pris en charge
L'instruction SCLF utilise ces opérandes.
Opérande
Type
Format
Description
Sequence Name
Séquence
nom de
Equipment Sequence
Equipment Sequence
pour lequel vous souhaitez effacer le code de panne.
Résultat
DINT
Balise immédiate
Pour qu’une instruction retourne un code de succès ou panne, saisissez une étiquette DINT où stocker le code de résultat. Sinon, saisissez
0
.
Indicateurs d’états arithmétiques et conditions de défaut
Les indicateurs d’états arithmétiques ne sont pas affectés par l’instruction SCLF. L’instruction SCLF ne peut pas déclencher un défaut, donc il n’y a pas de conditions de défaut pour cette instruction.
Exécution de l’instruction
La table décrit les étapes d’exécution des instructions SCLF.
Condition
ladder_icon Action de diagramme à relais
st_icon Action de texte structuré
Préscrutation
La condition de sortie d’échelon est définie sur faux.
Aucune action n'est entreprise.
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
La condition de sortie d’échelon est définie sur faux.
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
  • L'instruction s'exécute.
  • La condition de sortie d’échelon est définie sur vrai.
N/A
Scrutation de texte structuré
N/A
Dans un texte structuré, les instructions sont exécutées chaque fois qu'elles sont scrutées. Pour limiter la scrutation d’une instruction, utilisez un qualificateur d’une action SFC ou d’une construction de texte structuré qui inclut une condition, comme if, then ou else.
Exécution de l’instruction
L’instruction efface la valeur du code de panne pour la
Equipment Sequence
spécifiée.
L’instruction efface la valeur du code de panne pour la
Equipment Sequence
spécifiée.
Post-scrutation
La condition de sortie d’échelon est définie sur faux.
Aucune action n'est entreprise.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal