Régler un profil de courbe en S

Utilisez cette procédure pour équilibrer la régularité et le cycle de temps de mouvement qui utilise un profil de courbe en S.
Quand recourir à cette procédure
Faites cette procédure lorsque vous voulez diminuer le temps de cycle d’un profil de mouvement de courbe en S, tout en conservant une certaine régularité du profil.
Jerk 100 percent Time Cropped new02
big right arrow
Jerk 50 percent Time new
Pour utiliser cette procédure, votre application doit satisfaire à ces exigences.
  • L'automate doit posséder la révision 16 ou une révision antérieure.
  • Une de ces instructions produit le mouvement.
    • Déplacement du Motion Axis (MAM)
    • Marche par à-coups du Motion Axis (MAJ)
    • Arrêt du Motion Axis (MAS)
  • L’instruction utilise un profil de courbe en S.
Pour régler un profil de courbe en S
CONSEIL: Dans cette procédure, vous augmentez le jerk. Cela accroît la tension sur l’équipement et la charge. Assurez-vous de pouvoir identifier quand l’équipement ou la charge atteint son jerk maximal.
  1. Est-ce que unités de jerk est défini sur % du temps ?
    Si les unités de jerk sont
    Alors
    % du temps
    arrow_right (2) Jerk in Percent Time (2)
    Continuez à l’étape 2.
    % du maximum
    arrow_right (2) Jerk in Percent Max
    A. Définissez unités de jerk sur % du temps
    Jerk in Percent Time (2)
    Unités par sec3
    arrow_right (2) Jerk in Units per S3
    B. Continuez à l'étape 2.
  2. Définissez les valeurs du Jerk sur 50% du temps.
    Exemple :
    TuneSCurve_Pg512_MotionInstr_v31
  3. Testez l’équipement et observez son jerk.
  4. Réglez les valeurs du jerk.
    S’il y a
    Alors
    Ce qui donne
    PAS trop de jerk
    Réduisez le % du temps.
    Jerk 20 percent Time new
    Trop de jerk
    Augmentez le % du temps.
    Jerk 80 percent Time new
  5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous obteniez l'équilibre recherché entre la régularité et le temps de cycle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal