Racine carrée (SQRT)
Ce tableau répertorie les automates et les applications qui prennent en charge cette instruction.
Architecture | Applications standard | Applications de sécurité |
|---|---|---|
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Oui | Non |
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Oui | Oui |
L'instruction Racine carrée (Square Root, SQRT) et l'opérateur calculent la racine carrée de Source et placent le résultat dans Dest.
CONSEIL:
Dans Logix Designer version 36, le mnémonique de cette instruction est passé de SQR à SQRT.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Diagramme de bloc fonctionnel
Le diagramme de bloc fonctionnel prend en charge les éléments suivants :
Bloc FBD

Fonction FBD
CONSEIL:
La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.

Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
CONSEIL:
Utiliser SQRT en tant qu'opérateur dans une expression pour calculer le même résultat. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions et des affectations dans le texte structuré, reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT:
Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
- Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
- Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
- Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversion des données.
Diagramme à relais
Opérande | Type de données Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Type de données Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Format | Description |
|---|---|---|---|---|
Source | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | immédiat balise | Calcule la racine carrée de cette valeur. |
Dest | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL | balise | Étiquette pour mémoriser le résultat de cette instruction. |
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
SQRT | FBD_MATH_ADVANCED | balise | Structure SQRT |
Structure FBD_MATH_ADVANCED
Membres d'entrée | Type de données | Description |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour. La valeur par défaut est définie sur vrai. |
Source | REAL | Trouver la racine carrée de cette valeur. |
Membres de sortie | Type de données | Description |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | Indique si une instruction a été exécutée sans défauts après son activation. |
Dest | REAL | Résultat de l’instruction. |
Fonction FBD
CONSEIL:
La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Opérande d'entrée (broche gauche) | Type de données Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 uniquement | Description |
|---|---|---|
SourceA | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | Calcule la racine carrée de cette valeur. |
Opérande de sortie (broche droite) | Type de données Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 uniquement | Description |
|---|---|---|
Dest | DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL | Résultat de la fonction. |
Reportez-vous à la section Fonctions FBD.
Description
Si Dest n'est pas une valeur LREAL/REAL, l'instruction traite de la manière suivante la partie fractionnaire du résultat :
Si Source est : | (Pour les automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570) La partie fractionnaire du résultat : | Exemple | (Pour les automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590) La partie fractionnaire du résultat : | Exemple | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toute étiquette/valeur entière élémentaire | Tronque | Source | DINT | 3 | Rounds | Source | DINT | 3 |
Dest | DINT | 1 | Dest | DINT | 2 | |||
toute étiquette/valeur entière à valeur flottante | Arrondit | Source | REAL | 3,0 | Rounds | Source | REAL | 3.0 |
Dest | DINT | 2 | Dest | DINT | 2 | |||
Si Source est négative, cette instruction prend la valeur absolue de Source avant de calculer la racine carrée.
Pour les automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370 et GuardLogix
5570, si Source est un type de données de nombre entier et si Dest est un type de données de nombre entier, l’instruction tronque le résultat. Par exemple, si la valeur Source est le nombre entier 3, le résultat est 1,732 et la valeur Dest devient 1.Si Source est une donnée de type réel et si Dest est de type à nombre entier, l’instruction arrondit le résultat. Par exemple, si Source a la valeur réelle 3,0, le résultat est 1,732 et la valeur Dest devient 2.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates | Affecte les indicateurs d'état mathématique |
|---|---|
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380 et GuardLogix 5580 | Conditionnel |
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Oui |
Reportez-vous à la section Indicateurs d'état mathématique.
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexer via les tableaux pour consulter les défauts d'index par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. Dest = racine carrée de Source. |
Post-scrutation | N/A |
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
EnableIn est faux | Définir EnableOut sur EnableIn. |
EnableIn est vrai | Dest. = racine carrée de Source. En cas de débordement Définir EnableOut sur faux ou bien Définir EnableOut sur vrai |
Première exécution de l'instruction | N/A |
Première scrutation de l'instruction | N/A |
Post-scrutation | N/A |
Fonction FBD
CONSEIL:
La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
Scrutation normale | Dest = racine carrée de Source |
Première exécution de l'instruction | N/A |
Première scrutation de l'instruction | N/A |
Post-scrutation | N/A |
Exemples
Diagramme à relais

Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD

Fonction FBD

Texte structuré
REAL_dest := SQRT(INT_src);
Fournir une réponse