Négation (Negate, NEG)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590. Les différences entre les automates sont signalées, le cas échéant.
En cas d'activation, l'instruction NEG et l'opérateur soustraient de zéro la valeur Source.
Langues disponibles
Diagramme à relais
NEG_LD_avail_v31
Diagramme de bloc fonctionnel
Le diagramme de bloc fonctionnel prend en charge les éléments suivants :
Bloc FBD
NEG_FBD_avail_v31
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
NEG FBD Function
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
CONSEIL: Utiliser l'opérateur « - » dans une expression pour calculer le même résultat. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions et des affectations dans le texte structuré, reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
  • Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversion des données.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Format
Description
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
immédiat
balise
Valeur à mettre au négatif
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
balise
Étiquette pour mémoriser le résultat de cette instruction.
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Opérande
Type de données
Format
Description
NEG
FBD_MATH_ADVANCED
balise
Structure NEG
Structure FBD_MATH_ADVANCED
Membres d'entrée
Type de données
Description
EnableIn
BOOL
Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Source
REAL
Valeur à mettre au négatif.
Membres de sortie
Type de données
Description
EnableOut
BOOL
Indique si une instruction a été exécutée sans défauts après son activation.
Dest
REAL
Résultat de l’instruction
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Opérande d'entrée (broche gauche)
Type de données
Description
Source
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valeur à mettre au négatif.
Opérande de sortie (broche droite)
Type de données
Description
Dest
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Résultat de la fonction.
Reportez-vous aux fonctions FBD.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Conditionnel
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Oui
Reportez-vous à la section Indicateurs d'état mathématique.
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexer via les tableaux pour consulter les défauts d'index par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
Dest = 0 - Source.
Post-scrutation
N/A
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
EnableIn est faux
Définir EnableOut sur EnableIn.
EnableIn est vrai
Dest = 0 - Source.
En cas de débordement
Définir EnableOut sur faux
ou bien
Définir EnableOut sur vrai
Première exécution de l'instruction
N/A
Première scrutation de l'instruction
N/A
Post-scrutation
N/A
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
Scrutation normale
Dest = 0 - Source.
Première exécution de l'instruction
N/A
Première scrutation de l'instruction
N/A
Post-scrutation
N/A
Exemples
Diagramme à relais
NEG_LD_ex_v31
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
NEG_FBD_ex_v31
Fonction FBD
NEG_FBD Function_v32
Texte structuré
DINT_dest := -DINT_src;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal