Modèle de comportement de l’axe Retour uniquement

Lorsque l’Axe de contrôle du mouvement ne contrôle pas le mouvement de l’axe activement (Mode de contrôle = Aucun contrôle), le diagramme d’état se réduit à ce qui suit, pour un axe Retour uniquement ou un type de dispositif Codeur de CIP Motion. Les zones assombries montrent le mappage de l’État de fonctionnement de l’axe en comparé à celui de l’objet d’identité. Les transitions des états qui se terminent sur des encadrés assombris, peuvent passer à n’importe quelle état de fonctionnement de l’axe dans l'encadré.
Motion control Axis Object State Model (Feedback Only)
CONSEIL: * État en attente précis après une réinitialisation de défaut, est déterminé en appliquant les règles de priorité lors d’une transition d’état de réinitialisation de défaut.
Les transitions valides correspondant au Modèle d’état de fonctionnement de l’axe, d’un axe Retour uniquement ou d’un Codeur de CIP Motion sont définies dans le tableau suivant :
État actuel
Événement
Conditions
Prochain état
Désactivé
Mise sous tension
Auto-test
Auto-test
Auto-test terminé
Initialisation en cours
Initialisation en cours
Défaut d’initialisation
Défaut majeur
Initialisation en cours
Initialisation terminée
Démarrage inhibé
Fermeture
Défaut majeur
Défaut majeur
Fermeture
Réinitialisation après fermeture
Démarrage bloqué > 0
Démarrage inhibé
Fermeture
Réinitialisation après fermeture
Démarrage bloqué > 0
Exécution en cours
Démarrage inhibé
Fermeture
Fermeture
Démarrage inhibé
Défaut majeur
Défaut majeur
Démarrage inhibé
Inhibition effacée
Exécution en cours
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 1
Fermeture
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
Inhibition de démarrage > 0
Démarrage inhibé
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
Inhibition de démarrage = 0
Exécution en cours
Défaut majeur
Reconnexion
Initialisation en cours
Exécution en cours
Fermeture
Fermeture
Exécution en cours
Défaut majeur
Défaut majeur
Tout état
Coupure de connexion
Initialisation en cours
Tout état
Perte de connexion
Défaut majeur
Mode Test d’axe
L5K_RM003_OperationalDiagramAxisTestMode_2_v36
Les axes dont l’attribut Mode Test est défini sur Activé et qui sont configurés pour le bouclage de l’automate simulent ces transitions pour le modèle d’état d’axe d’un axe de retour uniquement ou d'un codeur CIP Motion.
État actuel
Événement
Conditions
Prochaine état
Prise en charge du mode Test d’axe
(Configuration du mode Test)
Désactivé
Mise sous tension
Initialisation en cours
Bouclage de l’automate : V35
Initialisation en cours
Initialisation
Terminé
Exécution en cours
Bouclage de l’automate : V35
Exécution en cours
Fermeture
Fermeture = 1
Fermeture
Bouclage de l’automate : V35
Fermeture
Réinitialisation après fermeture
Fermeture = 0
Exécution en cours
Bouclage de l’automate : V35
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal