Modèle de comportement de l’axe Contrôle actif

Le Modèle d’état de l’objet d’axe de contrôle de mouvement est basé sur les éléments des modèles d’état standard S88 et Pack/ML. L’état actuel de l’instance d’objet Axe de contrôle de mouvement est indiqué par l’attribut État de fonctionnement de l’axe CIP (ID de l’attribut = 650). Les changements d'état peuvent être déclenchés soit directement, en utilisant le mécanisme de requête Contrôle de l’axe, soit par des conditions qui se produisent dans l’automate ou le dispositif de mouvement pendant le fonctionnement.
Le diagramme montre les états de fonctionnement de base de l’objet Axe de contrôle de mouvement lors du contrôle actif du mouvement de l’axe (Mode de contrôle ! = Aucun contrôle) ou, dans le cas d’un convertisseur régénératif (G), lors du contrôle actif de la puissance, ou dans le cas d’une section de suivi (X), lors du contrôle actif du courant pour les Movers résidents. Les zones assombries montrent le mappage de l’État de fonctionnement de l’axe en comparé à celui de l’objet d’identité. Les transitions des états qui se terminent sur des encadrés assombris, peuvent passer à n’importe quelle état de fonctionnement de l’axe dans l'encadré.
CONSEIL:
* L’état en attente spécifique après une réinitialisation de défaut est déterminé en appliquant les règles de priorité lors d’une transition d’état de réinitialisation de défaut définies à la fin de cette section.
** Lorsqu’un axe est dans l’état Arrêté ou de défaut majeur avec un couple de maintien (à la suite d’un arrêt de catégorie 2), les événements suivants entraîneront la transition de l’axe vers l’état Arrêt en cours ou Abandon en cours. Une condition d’inhibition de démarrage exécute l’action d’arrêt configurée à partir de l’action d’arrêt, mais force toujours l’état final de la structure d’alimentation sur « désactivé ». Une demande de désactivation exécute l’action d’arrêt configurée qui laissera la structure d’alimentation de l’axe à l’état de maintien actif ou désactivé. Une demande de fermeture exécute immédiatement un arrêt en roue libre, désactive la structure d’alimentation de l’onduleur et peut exécuter l’action de fermeture configurée si elle est prise en charge.
*** Lorsqu’un axe dans l’état d’inhibition de démarrage subit la suppression de toutes les inhibitions de démarrage et l’affirmation de l’exception de glissement de frein qui est configurée comme un défaut majeur, l’axe est activé et passe à l’état Abandon en cours. Il exécute l’action sur défaut d’exception de glissement de frein configurée. De même, lorsqu’un axe dans l’état arrêté sans couple de maintien (PS=0) subit l’affirmation de l’exception de glissement de frein qui est configurée comme un défaut majeur, l’axe est activé et passe à l’état Abandon en cours. Il exécute l’action sur défaut d’exception de glissement de frein configurée.
Les transitions valides correspondant au Modèle d’état de fonctionnement de l’axe, sont définies au tableau suivant :
État actuel
Événement
Conditions
Prochaine état
Désactivé
Mise sous tension
Auto-test
Auto-test
Auto-test terminé
Initialisation en cours
Initialisation en cours
Défaut d’initialisation
Défaut majeur
Initialisation en cours
Initialisation terminée
Précharge
Fermeture
Défaut majeur
Défaut majeur
Précharge
Fermeture
Fermeture
Précharge
Défaut majeur
Défaut majeur
Précharge
Bus activé
Arrêté
Démarrage inhibé
Fermeture
Fermeture
Démarrage inhibé
Défaut majeur
Défaut majeur
Démarrage inhibé
Défaut majeur d’exception de glissement de frein***
Inhibition de démarrage = 0
Abandon en cours
Démarrage inhibé
Inhibition effacée
Arrêté
Défaut majeur
Fermeture**
Structure d'alimentation activée = 1
Abandon en cours
Défaut majeur
Désactiver**
Structure d'alimentation activée = 1
Abandon en cours
Défaut majeur
Inhibition de démarrage**
Structure d'alimentation activée = 1
Abandon en cours
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 1
Fermeture
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
Bus c.c. activé = 0
Précharge
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
Bus c.c. activé = 1
Inhibition de démarrage > 0
Démarrage inhibé
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
Bus c.c. activé = 1
Inhibition de démarrage = 0
Arrêté
Défaut majeur
Reconnexion
Initialisation en cours
Arrêté
Fermeture**
Structure d'alimentation activée = 1
Arrêt en cours
Arrêté
Désactiver**
Structure d'alimentation activée = 1
Arrêt en cours
Arrêté
Inhibition de démarrage**
Structure d'alimentation activée = 1
Arrêt en cours
Arrêté
Inhibition de démarrage
Structure d'alimentation activée = 0
Inhibition de démarrage
Arrêté
Pas de bus activé
Précharge
Arrêté
Fermeture
Fermeture
Arrêté
Défaut majeur
Défaut majeur
Arrêté
Défaut majeur d’exception de glissement de frein***
Structure d'alimentation activée = 0
Abandon en cours
Arrêté
Défaut majeur
Structure d'alimentation activée = 1
Abandon en cours
Arrêté
Enable
Démarrage en cours
Arrêté
Test (Actif)
Démarrage en cours
Démarrage en cours
Fermeture
Fermeture
Démarrage en cours
Défaut majeur
Abandon en cours
Démarrage en cours
Désactiver
Arrêt en cours
Démarrage en cours
Démarrage terminé
En cours = 0
Exécution en cours
Démarrage en cours
Démarrage terminé
En cours = 1
Test en cours
Arrêt en cours
Arrêt terminé
Fermeture = 0
Arrêté
Arrêt en cours
Arrêt terminé
Fermeture = 1
Fermeture
Arrêt en cours
Défaut majeur
Abandon en cours
Arrêt en cours
Enable
Démarrage rapide activé = 1
Démarrage en cours
Abandon en cours
Arrêt terminé
Défaut majeur
Abandon en cours
Réinitialisation de défaut
Arrêt en cours
Test en cours
Fermeture
Arrêt en cours
Test en cours
Défaut majeur
Abandon en cours
Test en cours
Désactiver
Arrêt en cours
Test en cours
Test terminé
Arrêt en cours
Exécution en cours
Fermeture
Arrêt en cours
Exécution en cours
Défaut majeur
Abandon en cours
Exécution en cours
Désactiver
Arrêt en cours
Tout état
Coupure de connexion
Initialisation en cours
Tout état
Perte de connexion
Défaut majeur
**
Lorsqu’un axe est dans l’état Arrêté ou de défaut majeur avec un couple de maintien (à la suite d’un arrêt de catégorie 2), il effectue la transition vers l’état Arrêt en cours ou Abandon en cours. Une condition d’inhibition de démarrage exécute l’action d’arrêt configurée à partir de l’action d’arrêt, mais force toujours l’état final de la structure d’alimentation sur « désactivé ». Une demande de désactivation exécute l’action d’arrêt configurée qui laissera la structure d’alimentation de l’axe à l’état de maintien actif ou désactivé. Une demande de fermeture exécute immédiatement un arrêt en roue libre, désactive la structure d’alimentation de l’onduleur et peut exécuter l’action de fermeture configurée si elle est prise en charge.
***
Lorsqu’un axe dans l’état d’inhibition de démarrage subit la suppression de toutes les inhibitions de démarrage et l’affirmation de l’exception de glissement de frein qui est configurée comme un défaut majeur, l’axe est activé et effectue la transition vers l’état Abandon en cours. Il exécute l’action sur défaut d’exception de glissement de frein configurée. De même, lorsqu’un axe dans l’état arrêté sans couple de maintien (PS=0) subit l’affirmation de l’exception de glissement de frein qui est configurée comme un défaut majeur, l’axe est activé et passe à l’état Abandon en cours. Il exécute l’action sur défaut d’exception de glissement de frein configurée.
Mode Test d’axe
L5K_RM003_OperationalDiagramAxisTestMode_v36
Les axes dont l’attribut Mode Test est défini sur Activé et qui sont configurés pour le bouclage de l’automate simulent ces transitions pour le modèle d’état d’axe.
État actuel
Événement
Conditions
Prochaine état
Prise en charge du mode Test d’axe
(Configuration du mode Test)
Désactivé
Mise sous tension
Initialisation en cours
Bouclage de l’automate : V35
Initialisation en cours
Initialisation
Terminé
Arrêté
Bouclage de l’automate : V35
Arrêté
Enable
Exécution en cours
Bouclage de l’automate : V35
Arrêté
Fermeture
Fermeture = 1
Fermeture
Bouclage de l’automate : V35
Arrêté
Désactivation STO
STO actif = 1
Démarrage inhibé
Bouclage de l’automate : V36
Arrêté
Défaut majeur
Défaut majeur
Bouclage de l’automate : V36
Exécution en cours
Désactiver
Arrêté
Bouclage de l’automate : V35
Exécution en cours
Défaut majeur
Défaut majeur
Bouclage de l’automate : V36
Fermeture
Réinitialisation après fermeture
Fermeture = 0
STO actif = 0
Arrêté
Bouclage de l’automate : V35
Fermeture
Réinitialisation après fermeture
Fermeture = 0
STO actif = 1
Démarrage inhibé
Bouclage de l’automate : V36
Fermeture
Défaut majeur
Défaut majeur
Bouclage de l’automate : V36
Démarrage inhibé
Fermeture
Fermeture
Bouclage de l’automate : V36
Démarrage inhibé
Défaut majeur
Défaut majeur
Bouclage de l’automate : V36
Démarrage inhibé
Activation STO
STO actif = 0
Arrêté
Bouclage de l’automate : V36
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
STO actif = 1
Fermeture
Bouclage de l’automate : V36
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
STO actif = 1
Démarrage inhibé
Bouclage de l’automate : V36
Défaut majeur
Réinitialisation de défaut
Fermeture = 0
STO actif = 0
Arrêté
Bouclage de l’automate : V36
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal