Rechercher
Aide en ligne de Studio 5000 Logix Designer
Attributs de mode de contrôle
Voici les attributs du mode de contrôle qui sont associés à un axe de contrôle du mouvement :
Attributs de signal de la boucle de position
Attributs de configuration de boucle de position
Attributs de signal de la boucle de vitesse
Attributs de configuration de la boucle de vitesse
Attributs d'axe CIP
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal