Structure CAM_PROFILE_EXTENDED
Le type de données CAM_PROFILE_EXTENDED est un tableau de coefficients représentant un profil de came calculé qui peut servir d'entrée pour une instruction de came de temps ou de came de position. CAM_PROFILE_EXTENDED est pris en charge uniquement par les automates
Compact GuardLogix
5580 et CompactLogix
5380.Ce tableau décrit le format des éléments du tableau.
Mnémonique | Type de données | Description |
État | DINT | Le paramètre d'état indique que l'élément du tableau profil de came étendu a été calculé. Si vous tentez d'exécuter une instruction de came en utilisant un élément non calculé dans un profil de came, l'instruction produit une erreur. 0 = l’élément de profil de came n’a pas été calculé 1 = l’élément de profil de came est en cours de calcul 2 = l’élément de profil de came a été calculé n = l'élément de profil de came a été calculé et est utilisé par les instructions (n-2) MAPC et MATC. |
Type de segment | DINT | Le type d'interpolation : 0 = linéaire 1 = cubique |
Maître | LREAL | La valeur x du point. |
Esclave | LREAL | La valeur y du point. |
C0 | LREAL | Coefficients de l'équation polynomiale qui détermine la position de l'esclave en fonction de la position ou du temps maître. Consultez Profil de came de calcul de mouvement (Motion Calculate Cam Profile, MCCP) pour obtenir plus d'informations. |
C1 | LREAL |
IMPORTANT:
La modification de ces coefficients peut provoquer un mouvement inattendu.
Coefficients de l'équation polynomiale qui détermine la position de l'esclave en fonction de la position ou du temps maître. |
C2 | LREAL | |
C3 | LREAL |
IMPORTANT:
N’essayez pas de copier des données entre les types de données CAM_PROFILE et CAM_PROFILE_EXTENDED. La copie des données entre ces types de données entraînera une corruption des données.
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas convertir le type de données de CAM_PROFILE en CAM_PROFILE_EXTENDED, et vous ne pouvez pas convertir le type de données de CAM_EXTENDED en CAM.
Fournir une réponse