Impulsion sur front descendant avec entrée (One Shot Falling with Input, OSFI)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Impulsion sur front descendant avec entrée (One Shot Falling with Input, OSFI) définit OutputBit pour un cycle d'exécution lorsqu'InputBit passe de l'état faux à vrai.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Cette instruction n’est pas disponible dans un diagramme à relais.
Bloc fonctionnel
OSFI_LD_avail_v31
Texte structuré
OSFI(OSFI_tag)
Opérandes
Texte structuré
Opérande
Type
Format
Description
OSFI tag
FBD_ONESHOT
Structure
Structure OSFI
Reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré pour consulter les défauts liés aux opérandes
Bloc fonctionnel
Opérande
Type
Format
Description
OSFI tag
FBD_ONESHOT
Structure
Structure OSFI
Structure FBD_ONESHOT
Paramètre d’entrée
Type de données
Description
EnableIn
BOOL
Activez l'entrée. Si mis à zéro, l'instruction n'est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
La valeur par défaut est définie.
InputBit
BOOL
Bit d’entrée.
Paramètre de sortie
Type de données
Description
EnableOut
BOOL
Indique si l'instruction est activée.
OutputBit
BOOL
Bit de sortie
Description
Si InputBit est faux et avait la valeur vraie la dernière fois que l'instruction a été scrutée, OutputBit est défini, sinon OutputBit est mis à zéro.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section pour consulter les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Bloc fonctionnel
Condition/État
Action entreprise
Préscrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Tag.EnableIn est faux
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Tag.EnableIn est vrai
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur vrai.
L’instruction s’exécute
Première exécution de l'instruction
L'historique d'InputBit précédent est mis à zéro pour demander une transition de l'état vrai à faux d'InputBit.
Première scrutation de l'instruction
L'historique d'InputBit précédent est mis à zéro pour demander une transition de l'état vrai à faux d'InputBit.
Post-scrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Texte structuré
Condition/État
Action entreprise
Préscrutation
Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel.
Exécution normale
Reportez-vous à Tag.EnableIn est vrai dans le tableau Bloc fonctionnel.
Post-scrutation
Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel.
Exemple
Lorsque limit_switch1 passe de l'état défini à mis à zéro, l'instruction OSFI définit OutputBit pour une scrutation.
Bloc fonctionnel
Texte structuré
OSFI_01.InputBit := limit_switch1;
OSFI(OSFI_01);
Output_state := OSFI_01.OutputBit;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal