Structure AXIS_SERVO_DRIVE
Un objet d'axe de servovariateur représente un axe qui a toute la fonctionnalité du générateur de trajectoires et un support intégré de configuration.
Un axe de servovariateur est associé à des modules d’interfaces de variateurs numériques qui envoient des commandes numériques à un variateur externe comme, par exemple, 1756-MxxSE (SERCOS). La structure AXIS_SERVO_DRIVE contient les attributs suivants d’états et de configurations.
Mnémonique | Type de données | Description | ||
MotionStatus | DINT | Les bits d'état de mouvement pour votre axe. | ||
Bit n° | Nom du bit (étiquette) | Description | ||
BOOL | 00 | AccelStatus | État d'accélération | |
BOOL | 01 | DecelStatus | État de décélération | |
BOOL | 02 | MoveStatus | État du mouvement | |
BOOL | 03 | JogStatus | État de la marche par à-coups | |
BOOL | 04 | GearingStatus | État de l’engrènement | |
BOOL | 05 | HomingStatus | État de prise d’origine | |
BOOL | 06 | StoppingStatus | État d’arrêt | |
BOOL | 07 | AxisHomedStatus | État de prise d’origine | |
BOOL | 08 | PositionCamStatus | État de la came de position | |
BOOL | 09 | TimeCamStatus | État de la came de temps | |
BOOL | 10 | PositionCamPendingStatus | État de la came de position en attente | |
BOOL | 11 | TimeCamPendingStatus | État d’attente de la came de temps | |
BOOL | 12 | GearingLockStatus | État de verrouillage de l’engrènement | |
BOOL | 13 | PositionCamLockStatus | État de verrouillage de la came de position | |
BOOL | 14 | TimeCamLockStatus | État de verrouillage de came de temps | |
BOOL | 15 | CoordinateMotionStatus | État de mouvement coordonné | |
BOOL | 16 | TransformStateStatus | État de l’état de transformation | |
BOOL | 17 | ControlledByTransformStatus | État contrôlé par transformation | |
BOOL | 18 | ControlledByTransformStatus | État contrôlé par transformation | |
BOOL | 19 | DirectVelocityControlStatus | État de contrôle de vitesse directe | |
BOOL | 20 | DirectTorqueControlStatus | État de commande de couple direct | |
BOOL | 21-31 | Réservé | ||
AxisStatus | DINT | Les bits d'état pour votre axe : | ||
BOOL | Bit n° | Nom du bit (étiquette) | Description | |
BOOL | 00 | ServoActionStatus | État de l’action d’asservissement | |
BOOL | 01 | DriveEnableStatus | État du variateur activé | |
BOOL | 02 | ShutdownStatus | État de fermeture de l'axe | |
BOOL | 03 | ConfigUpdateInProcess | Mise à jour de configuration en cours | |
BOOL | 04 | InhibitStatus | État d’inhibition | |
AxisFault | DINT | Les défauts d’axe pour votre axe : | ||
Bit n° | Nom du bit (étiquette) | Description | ||
BOOL | 00 | PhysicalAxisFault | Défaut d’axe physique | |
BOOL | 01 | ModuleFault | Défaut de module | |
BOOL | 02 | ConfigFault | Défaut de configuration | |
AxisEvent | DINT | L’état d’événement pour votre axe : | ||
Bit n° | Nom du bit (étiquette) | Description | ||
BOOL | 00 | WatchEventArmedStatus | État d’armement de l’événement de surveillance | |
BOOL | 01 | WatchEventStatus | État de l’événement de surveillance | |
BOOL | 02 | RegEvent1ArmedStatus | Registration d’état armé d’événement 1 | |
BOOL | 03 | RegEvent1Status | Registration d’état d’événement 1 | |
BOOL | 04 | RegEvent2ArmedStatus | Registration d'état armé d'événement 2 | |
BOOL | 05 | RegEvent2Status | Registration d'état d'événement 2 | |
BOOL | 06 | HomeEventArmedStatus | État d’armement de l’événement de prise d’origine | |
BOOL | 07 | HomeEventStatus | État de l’événement de prise d’origine | |
ActualPosition | REAL | Position réelle en unités de position | ||
StrobeActualPosition | REAL | Position réelle de capture en unités de position | ||
StartActualPosition | REAL | Position réelle de démarrage en unités de position | ||
AverageVelocity | REAL | Vitesse moyenne en unités de position/sec | ||
ActualVelocity | REAL | Vitesse réelle en unités de position/sec | ||
ActualAcceleration | REAL | Accélération réelle en unités de position/sec 2 | ||
WatchPosition | REAL | Position de surveillance en unités de position | ||
Registration1Position | REAL | Position de Registration 1 en Unités de position | ||
Registration2Position | REAL | Position de Registration 2 en Unités de position | ||
Registration1Time | DINT | Temps de Registration 1 en tant que temps CST, en microsecondes | ||
Registration2Time | DINT | Temps de Registration 2 en tant que temps CST, en microsecondes | ||
InterpolationTime | DINT | Durée d’interpolation en tant que temps CST, en microsecondes | ||
InterpolatedActualPosition | REAL | Position interpolée réelle en unités de position | ||
MasterOffset | REAL | Décalage maître en unités de position maîtres | ||
StrobeMasterOffset | REAL | Décalage maître de capture en unités de position maîtres | ||
StartMasterOffset | REAL | Démarrer le décalage maître en unités de position maîtres | ||
CommandPosition | REAL | Position de commande en unités de position | ||
StrobeCommandPosition | REAL | Position de commande de capture en unités de position | ||
StartCommandPosition | REAL | Position de commande de démarrage en unités de position | ||
CommandVelocity | REAL | Vitesse de commande en unités de position/sec | ||
CommandAcceleration | REAL | Accélération de commande en Unités de position/sec 2 | ||
InterpolatedCommandPosition | REAL | Position de commande interpolée en unités de position | ||
ServoModuleFault | DINT | un ensemble de tous les défauts qui ont le module scope, par opposition à l'étendue d'axe. Ces défauts de module sont reflétés par tous les axes pris en charge par le module associé SERCOS. | ||
Bit n° | Nom du bit (étiquette) | Description | ||
BOOL | 00 | ControlSyncFault | Défaut de synchronisation de contrôle | |
BOOL | 01 | ModuleSyncFault | Défaut de synchronisation du module | |
BOOL | 02 | TimerEventFault | Défaut d’événement d’horloge | |
BOOL | 03 | ModuleHardwareFault | Défaut matériel du module | |
AttributeErrorCode | INT | Code d’erreur CIP renvoyé au module par le service de Définir la liste des attributs comme étant erronés. (Reportez-vous à Liste des codes d'erreurs CIP) | ||
AttributeErrorID | INT | ID d’attribut associé avec un code d’erreur d’attribut différent de zéro. (Reportez-vous à Liste des codes d'erreurs CIP) | ||
PositionCommand | REAL | Position de commande en unités de position | ||
PositionFeedback | REAL | Retour de position en unités de position | ||
AuxPositionFeedback | REAL | Retour de position auxiliaire en unités de position | ||
PositionError | REAL | Erreur de position en unités de position | ||
PositionIntegratorError | REAL | Erreur de l’intégrateur de position en unités de position - mSec | ||
VelocityCommand | REAL | Vitesse de commande en unités de position/sec | ||
VelocityFeedback | REAL | Retour de vitesse en unités de position/sec | ||
VelocityError | REAL | Erreur de vitesse en unités de position/sec | ||
VelocityIntegratorError | REAL | Erreur d’intégrateur de vitesse en unités de position - mSec/Sec | ||
AccelerationCommand | REAL | Accélération de commande en unités de position/sec 2 | ||
AccelerationFeedback | REAL | Retour d'accélération en unités de position/sec 2 | ||
ServoOutputLevel | REAL | Niveau de sortie asservie en volts (pas activé avec cette édition) | ||
MarkerDistance | REAL | Distance zéro codeur en unités de position | ||
VelocityOffset | REAL | Décalage de vitesse en unités de position/sec (pas activé avec cette édition) | ||
TorqueOffset | REAL | Décalage de couple de –100% à +100% (pas activé avec cette édition) | ||
TorqueCommand | REAL | La commande lors d’un fonctionnement dans le mode Couple en % nominal. | ||
TorqueFeedback | REAL | Le retour de couple lors d’un fonctionnement dans le mode Couple en % nominal. | ||
PosDynamicTorqueLimit | REAL | L’amplitude de limite opérationnelle maximale positive actuelle du couple/courant. Il s’agit de la valeur la plus faible de toutes les limites de couple/courant dans le variateur à un moment donné, y compris la limite crête de l’amplificateur, la limite de crête du moteur, la limite de courant de l’utilisateur, la limite thermique de l’amplificateur et la limite thermique du moteur. | ||
NegDynamicTorqueLimit | REAL | L’amplitude de limite opérationnelle maximale négative actuelle du couple/courant. Il s’agit de la valeur la plus faible de toutes les limites de couple/courant dans le variateur à un moment donné, y compris la limite crête de l’amplificateur, la limite de crête du moteur, la limite de courant de l’utilisateur, la limite thermique de l’amplificateur et la limite thermique du moteur. | ||
MotorCapacity | REAL | L’utilisation actuelle de la capacité du moteur en pourcentage de la capacité nominale. | ||
DriveCapacity | REAL | L’utilisation actuelle de la capacité de variateur en pourcentage de la capacité nominale. | ||
PowerCapacity | REAL | L’utilisation actuelle de l’alimentation de l’axe en pourcentage de la capacité nominale. | ||
BusRegulatorCapacity | REAL | L’utilisation actuelle du régulateur de bus de l’axe en pourcentage de la capacité nominale. | ||
MotorElectricalAngle | REAL | L’angle électrique actuel de l’arbre du moteur. | ||
TorqueLimitSource | DINT | La source actuelle (le cas échéant) de limitation du couple pour l’axe. | ||
DriveStatus | DINT | Les bits d'état de votre servovariateur. | ||
Bit n° | Nom du bit (étiquette) | Description | ||
BOOL | 00 | - pas d’étiquette - | État de l’action d’asservissement | |
BOOL | 01 | - pas d’étiquette - | État du variateur activé | |
BOOL | 02 | - pas d’étiquette - | État de fermeture de l'axe | |
BOOL | 03 | ProcessStatus | État du processus | |
BOOL | 04 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
BOOL | 05 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
BOOL | 06 | HomeSwitchStatus | État de l’entrée de prise d’origine | |
BOOL | 07 | Reg1InputStatus | État de l’entrée de Registration 1 | |
BOOL | 08 | Reg2InputStatus | État de l'entrée de Registration 2 | |
BOOL | 09 | PosOvertravelInputStatus | État de l’entrée de Surcourse positive | |
BOOL | 10 | NegOvertravelInputStatus | État de l’entrée Surcourse négative | |
BOOL | 11 | EnableInputStatus | État de l’entrée d’activation | |
BOOL | 12 | AccelLimitStatus | État de la limite d’accélération | |
BOOL | 13-15 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
BOOL | 16 | VelocityLockStatus | État du verrouillage de la vitesse | |
BOOL | 17 | VelocityStandstillStatus | État de l’immobilisation de la vitesse | |
BOOL | 18 | VelocityThresholdStatus | État du seuil de vitesse | |
BOOL | 19 | TorqueThresholdStatus | État du seuil de couple | |
BOOL | 20 | TorqueLimitStatus | État de la limite de couple | |
BOOL | 21 | VelocityLimitStatus | État de la limite de la vitesse | |
BOOL | 22 | PositionLockStatus | État du verrouillage de la position | |
BOOL | 23 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
BOOL | 24 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
BOOL | 25 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
BOOL | 26 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
DriveFault | DINT | Les bits de défaut d'asservissement de votre boucle d'asservissement : | ||
Bit n° | Nom du bit (étiquette) | Description | ||
BOOL | 00 | PosSoftOvertravelFault | Défaut de surcourse logicielle positive | |
BOOL | 01 | NegSoftOvertravelFault | Défaut de surcourse logicielle négative | |
BOOL | 02 | PosHardOvertravelFault | Défaut de surcourse matérielle positive | |
BOOL | 03 | NegHardOvertravelFault | Défaut de surcourse matérielle négative | |
BOOL | 04 | MotFeedbackFault | Défaut de retour | |
BOOL | 05 | MotFeedbackNoiseFault | Défaut de bruit de retour | |
BOOL | 06 | AuxFeedbackFault | Défaut de retour auxiliaire | |
BOOL | 07 | AuxFeedbackNoiseFault | Défaut de bruit de retour auxiliaire | |
BOOL | 08 | - pas d’étiquette - | (Réservé) | |
BOOL | 09 | DriveEnableInputFault | Défaut de l’entrée d’activation de variateur | |
BOOL | 10 | CommonBusFault | Défaut de bus commun | |
BOOL | 11 | PreChargeOverloadFault | Défaut de surcharge de précharge | |
BOOL | 12 | GuardFaultExists | Il y a des défauts de protection | |
BOOL | 13 | GroundShortFault | Défaut de court-circuit de mise à la terre | |
BOOL | 14 | DriveHardFault | Défaut matériel de variateur | |
BOOL | 15 | OverSpeedFault | Défaut de survitesse | |
BOOL | 16 | OverloadFault | Défaut de surcharge | |
BOOL | 17 | DriveOvertempFault | Défaut de surtempérature de variateur | |
BOOL | 18 | MotorOvertempFault | Défaut de surtempérature de moteur | |
BOOL | 19 | DriveCoolingFault | Défaut de refroidissement de variateur | |
BOOL | 20 | DriveControlVoltageFault | Défaut de tension de contrôle de variateur | |
BOOL | 21 | FeedbackFault | Défaut de retour | |
BOOL | 22 | CommutationFault | Défaut de commutation | |
BOOL | 23 | DriveOvercurrentFault | Défaut de surintensité de variateur | |
BOOL | 24 | DriveOvervoltageFault | Défaut de surtension de variateur | |
BOOL | 25 | DriveUndervoltageFault | Défaut de sous-tension de variateur | |
BOOL | 26 | PowerPhaseLossFault | Défaut de perte de phase d’alimentation | |
BOOL | 27 | PosErrorFault | Défaut d’erreur de position | |
BOOL | 28 | SERCOSFault | Défaut de commutation SERCOS | |
BOOL | 29 | - pas d’étiquette - | Défaut de dépassement de course | |
BOOL | 30-31 | Réservé | ||
SERCOSErrorCode | INT | Code d’erreur renvoyé par le module SERCOS indiquant l'origine de l'échec de la mise à jour des paramètres du variateur (voir Codes d'erreur SERCOS) | ||
AccelStatus | BOOL | Définir si l’axe est actuellement commandé pour accélérer. Si non défini, l’axe tourne à la vitesse d'état stationnaire ou est au repos. | ||
DecelStatus | BOOL | Définir si l’axe est actuellement commandé pour décélérer. Si non défini, l’axe tourne à la vitesse d'état stationnaire ou est au repos. | ||
MoveStatus | BOOL | Définir si un profil de mouvement Déplacer est actuellement en cours. Mis à zéro une fois le Mouvement terminé, ou s’il est remplacé par un autre mouvement. | ||
JogStatus | BOOL | Définir si un profil de mouvement Marche par à-coups est actuellement en cours. Mis à zéro une fois la Marche par à-coups terminée, ou si elle est remplacée par un autre mouvement. | ||
GearingStatus | BOOL | Définir si l’axe s’engrène actuellement sur un autre axe. Mis à zéro une fois l’opération d’embrayage arrêtée, ou si elle est remplacée par un autre mouvement. | ||
HomingStatus | BOOL | Définir si un profil de mouvement Prise d’origine est en cours. Mis à zéro une fois l’opération de prise d’origine arrêtée, ou si elle est remplacée par un autre mouvement. | ||
StoppingStatus | BOOL | Définir si un processus d’arrêt est en cours. Mis à zéro une fois le processus d’arrêt terminé. Astuce : Le processus d’arrêt est utilisé pour arrêter un axe (dont le mouvement a été déclenché par une action sur défaut Arrêt de mouvement, une instruction MAS ou MGS, ou un changement de mode). Ce bit n’est plus associé au bit Synchronisation de l’embrayage d’engrenage (MAG avec Embrayage sélectionné) qui, pour I4B, a été explicitement nommé Bit d’état de verrouillage de l’engrenage. | ||
AxisHomedStatus | BOOL | Mis à zéro lors de la mise sous tension ou du rebranchement. Définir par l’instruction MAH dès que la séquence de prise d’origine configurée a réussi puis est mis à zéro lorsque l’axe passe à l’état de fermeture. | ||
PositionCamStatus | BOOL | Définir si un profil de mouvement de Came de position est en cours. Mis à zéro une fois le Came de position terminé, ou s’il est remplacé par un autre mouvement. | ||
TimeCamStatus | BOOL | Définir si un profil de mouvement de Came de temps est en cours. Mis à zéro une fois le mouvement de Came de temps terminé, ou s’il est remplacé par un autre mouvement. | ||
PositionCamPendingStatus | BOOL | Définir si un profil de mouvement de Came de position attend que l’exécution d’un profil de came se termine. Cela serait initié en exécutant une instruction MAPC alors que Exécution en attente est sélectionnée. Ce bit est mis à zéro une fois le profil de came de position en cours terminé, ce qui déclenche le lancement du profil de came en attente. Ce bit est également mis à zéro une fois le profil de came de position terminé, ou s’il est remplacé par un autre mouvement. | ||
TimeCamPendingStatus | BOOL | Défini si un profil de mouvement de Came de temps attend que l’exécution d’un profil de came en cours se termine. Cela serait initié en exécutant une instruction MATC alors que Exécution en attente est sélectionné. Ce bit est mis à zéro une fois le profil de came de temps en cours terminé, ce qui déclenche le lancement du profil de came en attente. Ce bit est également mis à zéro une fois le profil de came de temps terminé, ou s’il est remplacé par un autre mouvement. | ||
GearingLockStatus | BOOL | Définir dès que l’axe esclave est verrouillé sur l’axe maître dans une relation d’engrenage, selon le rapport d’engrenage spécifié. La fonction d’embrayage du planificateur d’engrènement est utilisée pour accélérer ou décélérer un axe, pour accélérer dans un processus d’engrènement (MAG avec l’embrayage sélectionné). Ce bit est mis à zéro pendant l’embrayage de l’axe. | ||
PositionCamLockStatus | BOOL | Définir lorsque l’axe maître satisfait à la condition de démarrage d’un profil de mouvement de Came de position actif. La condition de démarrage est établie par les paramètres Contrôle de démarrage et Position de démarrage de l’instruction MAPC. Ce bit est mis à zéro une fois le profil de came de position actuel terminé, ou s’il est remplacé par un autre mouvement. En mode de sens maître unidirectionnel, le bit d'État de verrouillage de la came de position est mis à zéro si le sens du mouvement est « incorrect » et il est défini si le sens du mouvement est « correct ». | ||
CoordinatedMotionStatus | BOOL | Définir si un des profils de mouvement coordonné est actuellement actif pour cet axe. Mis à zéro lorsque le mouvement coordonné est terminé ou arrêté. | ||
TransformStateStatus | BOOL | Définir si l’axe est impliqué dans une transformation. L’axe se trouve dans l’un des systèmes de coordonnées spécifiés dans une instruction MCT active. Si la valeur est « Vrai », cela signifie que l’axe est impliqué dans une transformation. Si ce n’est pas le cas, la valeur est « Faux ». | ||
ControlledByTransformStatus | BOOL | Définir si l’axe est soumis à un contrôle de transformation. Vrai indique que l’axe est sous le contrôle de transformation, par contre Faux indique qu’il n’y est pas. Un axe sous le contrôle de transformation ne peut pas être commandé de se déplacer. | ||
TimeCamLockStatus | BOOL | État du verrouillage de la came de temps (pas activé avec cette diffusion). | ||
MasterOffsetMoveStatus | BOOL | Définir si un profil de Mouvement de décalage maître est actuellement en cours. Ce bit est mis à zéro dès que le mouvement de décalage maître est terminé ou est remplacé par un autre mouvement. | ||
ServoActionStatus | BOOL | Définir lorsque l'axe associé est sous commande d’asservissement. Mis à zéro lorsque l’action d’asservissement est désactivée. | ||
DriveEnableStatus | BOOL | Définir lorsque la sortie Activation de variateur de l’axe physique associé est actuellement activée. Mis à zéro lorsque la sortie Activation de variateur de l'axe asservi physique est actuellement désactivée. | ||
ShutdownStatus | BOOL | Définir lorsque l’état de l’axe associé est à l’état Fermeture. Mis à zéro lorsque l’axe passe de l’état Fermeture à un autre état. | ||
ConfigUpdateInProcess | BOOL | L’attribut Bits d'état de mise à jour de la configuration fournit une méthode de suivi de la progression d'une ou plusieurs mises à jour spécifiques de l’attribut de configuration de module déclenchée par un service Définir la liste des attributs (qui est interne au firmware), ou par une instruction SSV dans le programme utilisateur. Lorsque cette mise à jour est lancée, le processeur ControlLogix définit ce bit. Ce bit reste défini jusqu’à ce que la réponse du service Définir la liste des attributs revienne du servo-module, indiquant que le processus de mise a jour des données a réussi. L’attribut Bits d’état de mise à jour de la configuration fournit ainsi une méthode pour attendre que la mise à jour des données de configuration d’asservissement pour le module de mouvement connecté soit terminée avant de lancer une opération indépendante. | ||
InhibitStatus | BOOL | L’attribut de bit InhibitStatus est défini lorsque l’axe est dans l’état Inhibition. Ce bit peut également s’utiliser pour déterminer si une opération d’inhibition ou d’annulation d’inhibition a bien eu lieu (par exemple, des connexions ont été fermées puis reconnectée avant que le processus de reconfiguration ne se termine). Pendant le processus d’inhibition ou d’annulation d’inhibition, ce bit conserver l’état précédent. Une fois le processus terminé, le bit change d’état. | ||
PhysicalAxisFault | BOOL | Définir quand une ou plusieurs conditions de défauts ont été signalées par l'axe physique. Les conditions de défauts spécifiques peuvent ensuite être déterminées en accédant aux attributs de défauts de l’axe physique associé. | ||
ModuleFault | BOOL | Définir quand un défaut important s’est produit avec le module de mouvement associé à l’axe sélectionné. Un défaut de module affecte généralement tous les axes associés au module de mouvement. Un défaut de module entraîne généralement la fermeture de tous les axes associés. Une reconfiguration du module de mouvement est requise pour récupérer d’une condition de défaut de module. | ||
ConfigFault | BOOL | Définir quand une opération de mise à jour ciblant un attribut de configuration d’axe d’un module de mouvement associé a échoué. Des informations spécifiques concernant le Défaut de configuration peuvent être trouvées dans les attributs Code d’erreur d’attribut et ID d’erreur d’attribut associés au module de mouvement. | ||
WatchEventArmedStatus | BOOL | Définir lorsqu’un événement de surveillance a été armé en exécutant une instruction MAW (Surveillance d’armement de mouvement). Mis à zéro lorsqu’un événement de surveillance se produit ou lorsqu’une instruction MDW (Surveillance de désarmement de mouvement) est exécutée. | ||
WatchEventStatus | BOOL | Définir lorsqu’un événement de surveillance s’est produit. Mis à zéro lorsqu’une autre instruction MAW (Surveillance d’armement de mouvement) ou lorsqu’une instruction MDW (Surveillance de désarmement de mouvement) est exécutée. | ||
RegEvent1ArmedStatus | BOOL | Définir lorsqu’une vérification de registration a été armée pour l’entrée de registration 1 par le biais de l’exécution d’une instruction MAR (Registration d’armement de mouvement). Mis à zéro lorsqu’un événement de registration se produit ou lorsqu’une instruction MDR (Registration de désarmement de mouvement) est exécutée pour l’entrée de registration 1. | ||
RegEvent1Status | BOOL | Définir lorsqu’un événement d’enregistrement s’est produit sur l’entrée d’enregistrement 1. Mis à zéro lorsqu’une autre instruction Registration d’armement de mouvement (Motion Arm Registration, MAR) ou qu’une instruction Registration de désarmement de mouvement (Motion Disarm Registration, MDR) est exécutée pour l’entrée de registration 1. | ||
RegEvent2ArmedStatus | BOOL | Définir lorsqu’une vérification de registration a été armée pour l’entrée de registration 2 par le biais de l’exécution d’une instruction MAR (Registration d’armement de mouvement). Mis à zéro lorsqu’un événement de registration se produit ou lorsqu’une instruction MDR (Registration de désarmement de mouvement) est exécutée pour l’entrée de registration 2. | ||
RegEvent2Status | BOOL | Définir lorsqu’un événement d’enregistrement s’est produit sur l’entrée d’enregistrement 2. Mis à zéro lorsqu’une autre instruction Registration d’armement de mouvement (Motion Arm Registration, MAR) ou qu’une instruction Registration de désarmement de mouvement (Motion Disarm Registration, MDR) est exécutée pour l’entrée de registration 2. | ||
HomeEventArmedStatus | BOOL | Définir lorsqu’un événement de prise d’origine a été armé par le biais de l’exécution de l’instruction MAH (Prise d’origine d’axe de mouvement). Mis à zéro lorsqu’un événement de prise d’origine se produit. | ||
HomeEventStatus | BOOL | Définir lorsqu’un événement de prise d’origine s’est produit. Mis à zéro lorsqu’une autre instruction MAH (Prise d’origine d’axe de mouvement) est exécutée. | ||
ControlSyncFault | BOOL | Définir lorsque l’automate Logix détecte que plusieurs messages successifs de mise à jour de position en provenance du module de mouvement ont été manqués du fait d’une défaillance de la connexion de communications synchrones. Cette condition entraîne le fermeture automatique du servo-module associé. L’automate Logix est conçu pour « passer à travers » un maximum de quatre mises à jour de position manquées sans générer un défaut ni affecter négativement un mouvement en cours. Si plus de quatre mises à jour de position sont manquées successivement, cela constitue un condition problématique qui garantit la fermeture du servo-module. Ce bit de défaut est mis à zéro lorsque la connexion est rétablie. | ||
ModuleSyncFault | BOOL | Défini lorsque le module de mouvement détecte que plusieurs messages successifs de mise à jour de position en provenance du module processeur ControlLogix ont été manqués en raison d’une défaillance de la connexion de communications synchrones. Cette condition a le résultat d’une fermeture automatique du servo-module. Le servo-module est conçu pour « passer à travers » un maximum de quatre mises à jour de position manquées sans générer un défaut ni affecter négativement un mouvement en cours. Si plus de quatre mises à jour de position sont manquées successivement, cela constitue un condition problématique qui garantit la fermeture du servo-module. Ce bit de défaut est mis à zéro lorsque la connexion est rétablie. | ||
TimerEventFault | BOOL | Définir lorsque le servo-module associé a détecté un problème au niveau de la fonctionnalité Événement de temporisateur du module qui s’utilise pour synchroniser la boucle d'asservissement du module de mouvement sur la base de temps maître du rack Logix (à savoir, le temps système coordonné). Ce bit de défaut ne peut être mis à zéro qu’en reconfigurant le module de mouvement. | ||
ModuleHardwareFault | BOOL | Définir lorsque le servo-module associé a détecté un problème matériel qui, en général, ne pourra être résolu qu’en remplaçant le module. | ||
ProcessStatus | BOOL | Définir lorsqu’une opération de réglage de l’axe ou une opération de test de diagnostic de raccordement est en cours sur l’axe physique associé. | ||
HomeInputStatus | BOOL | Définir lorsque l’état actuel de l’entrée de Prise d’origine dédiée est actif. Mis à zéro lorsque l’entrée de Prise d’origine est inactive. | ||
Reg1InputStatus | BOOL | Définir lorsque l'état actuel de l'entrée Enregistrement 1 dédié est activée. Mettre à zéro lorsque l'entrée Enregistrement 1 est désactivée. | ||
Reg2InputStatus | BOOL | Définir lorsque l'état actuel de l'entrée Enregistrement 2 dédié est activée. Mettre à zéro lorsque l'entrée Enregistrement 2 est désactivée. | ||
PosOvertravelInputStatus | BOOL | Définir lorsque l’état actuel de l’entrée de Surcourse positive dédiée est actif. Mis à zéro lorsque l’entrée de Surcourse positive est inactive. | ||
NegOvertravelInputStatus | BOOL | Définir lorsque l’état actuel de l’entrée de Surcourse négative dédiée est actif. Mis à zéro lorsque l’entrée Surcourse négative est inactive. | ||
EnableInputStatus | BOOL | Définir lorsque l’état actuel de l’Entrée d'activation dédiée est actif. Mis à zéro lorsque l’Entrée d’activation est inactive. | ||
AccelLimitStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude de l’accélération commandée qui aboutit à l’entrée de la boucle d’asservissement de vitesse est supérieure à la Limite de vitesse configurée. | ||
VelocityLockStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude du Retour de vitesse de l’axe physique se situe dans la fenêtre de vitesse configurée de la vitesse de commande actuelle. | ||
VelocityStandstillStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude du Retour de vitesse de l’axe physique se situe dans la Fenêtre d’immobilisation de vitesse configurée pour la vitesse nulle. | ||
VelocityThresholdStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude du Retour de vitesse de l’axe physique est inférieure au Seuil de vitesse configuré. | ||
TorqueThresholdStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude du Retour du couple de l’axe physique est inférieure au Seuil de couple configuré. | ||
TorqueLimitStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude de couple de commande de l’axe est inférieure au Limite de couple configuré. | ||
VelocityLimitStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude de la vitesse commandée qui aboutit à l’entrée de la boucle d’asservissement de vitesse est supérieure à la Limite de vitesse configurée. | ||
PosLockStatus | BOOL | Définir lorsque l’amplitude de l’erreur de position de l’axe est devenue inférieure ou égale à la valeur de la Tolérance de verrouillage de position configurée pour l’axe physique associé. | ||
PosSoftOvertravelFault | BOOL | Définir lorsque cet axe a dépassé ou tenté de dépasser la valeur configurée actuelle pour la Course positive maximale. Mis à zéro lorsque cet axe est ramené dans ces limites de course. | ||
NegSoftOvertravelFault | BOOL | Définir lorsque cet axe a dépassé ou tenté de dépasser la valeur configurée actuelle pour la Course négative maximale. Mis à zéro lorsque cet axe est ramené dans ces limites de course. | ||
PosHardOvertravelFault | BOOL | Définir lorsque cet axe a dépassé les limites de position dans le sens positif actuel, telles qu’elles sont établies par les détecteurs de fin de course matérielle implantés sur la machine. Pour rétablir la situation, il faut ramener l’axe dans les limites opérationnelles de la machine et réinitialiser le détecteur de fin de course. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
NegHardOvertravelFault | BOOL | Définir lorsque cet axe a dépassé les limites de position dans le sens négatif actuel, telles qu’elles sont établies par les détecteurs de fin de course matérielle implantés sur la machine. Pour rétablir la situation, il faut ramener l’axe dans les limites opérationnelles de la machine et réinitialiser le détecteur de fin de course. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
MotFeedbackFault | BOOL | Définir pour une source de retour codeur spécifique lorsque l’un des événements suivants se produit : Les signaux électriques différentiels liés à une ou plusieurs canaux de retour codeur (par ex. A+ et A-, B+ et B- ou Z+ et Z-) sont au même niveau (tous les deux élevés ou tous les deux faibles). Au cours du fonctionnement normal, les signaux différentiels sont toujours à des niveaux opposés. Le plus souvent, ce type de situation est provoqué par un fil coupé entre le transducteur de retour codeur et le servo-module ou le variateur ou Perte de « l’alimentation » de retour ou de la connexion électrique « courante » de retour entre le servo-module ou le variateur et le dispositif de retour. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
MotFeedbackNoiseFault | BOOL | Définir pour une source de retour codeur spécifique lorsque le servo-module a détecté des transitions simultanées des canaux A et B de retour (appelées « bruit de retour »). Les bruits de retour codeur sont le plus souvent provoqués par la perte de la quadrature dans le dispositif de retour codeur lui-même ou des bruits courants interceptés par le câblage du dispositif de retour codeur. Dans les deux cas, les bruits peuvent être parfois observés grâce à un oscilloscope. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
AuxFeedbackFault | BOOL | Définir pour une source de retour codeur spécifique lorsque l’un des événements suivants se produit : Les signaux électriques différentiels liés à une ou plusieurs canaux de retour codeur (par ex. A+ et A-, B+ et B- ou Z+ et Z-) sont au même niveau (tous les deux élevés ou tous les deux faibles). Au cours du fonctionnement normal, les signaux différentiels sont toujours à des niveaux opposés. Le plus souvent, ce type de situation est provoqué par un fil coupé entre le transducteur de retour codeur et le servo-module ou le variateur ou Perte de « l’alimentation » de retour ou de la connexion électrique « courante » de retour entre le servo-module ou le variateur et le dispositif de retour. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
AuxFeedbackNoiseFault | BOOL | Définir pour une source de retour codeur auxiliaire lorsque le servo-module a détecté des transitions simultanées des canaux A et B de retour (appelées « bruit signal de retour »). Les bruits de retour codeur sont le plus souvent provoqués par la perte de la quadrature dans le dispositif de retour codeur lui-même ou des bruits courants interceptés par le câblage du dispositif de retour codeur. Dans les deux cas, les bruits peuvent être parfois observés grâce à un oscilloscope. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
GroundShortFault | BOOL | Définir pour une source de retour codeur auxiliaire lorsque l'un des événements suivants se produit : Les signaux électriques différentiels liés à une ou plusieurs canaux de retour codeur (par ex. A+ et A-, B+ et B- ou Z+ et Z-) sont au même niveau (tous les deux élevés ou tous les deux faibles). Au cours du fonctionnement normal, les signaux différentiels sont toujours à des niveaux opposés. Le plus souvent, ce type de situation est provoqué par un fil coupé entre le transducteur de retour codeur et le servo-module ou le variateur ou Perte de « l’alimentation » de retour ou de la connexion électrique « courante » de retour entre le servo-module ou le variateur et le dispositif de retour. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
DriveHardFault | BOOL | Définir lorsque le variateur détecte un défaut matériel grave. | ||
OverSpeedFault | BOOL | Définir lorsque la vitesse de l’axe, déterminée par le retour, a dépassé la limite de survitesse, définie généralement à 150% de la limite de vitesse configurée pour le moteur. | ||
OverloadFault | BOOL | Définir lorsque la limite de chargement du moteur/variateur a été dépassée et perdure. (Cet attribut est souvent lié à la limite IT du variateur). | ||
DriveOvertempFault | BOOL | Définir lorsque la température du variateur dépasse sa température de fermeture. | ||
MotorOvertempFault | BOOL | Définir lorsque la température du moteur dépasse sa température de fermeture. | ||
DriveCoolingFault | BOOL | Définir lorsque la température ambiante qui entoure la température du circuit de contrôle du variateur dépasse la température ambiante d’arrêt du variateur. | ||
DriveControlVoltageFault | BOOL | Définir lorsque les tensions d’alimentation associées au circuit du variateur sont hors des limites acceptables pour le produit. | ||
FeedbackFault | BOOL | Définir lorsque l’une des sources de retour de commutation associées à l’axe de variateur rencontre un problème qui empêche le variateur de recevoir des informations précises ou fiables de position en provenance du dispositif de retour. | ||
CommutationFault | BOOL | Définir lorsque la source de retour de commutation associée à l’axe de variateur rencontre un problème qui empêche le variateur de recevoir des informations précises ou fiables sur l’arbre du moteur et d’effectuer la commutation. | ||
DriveOvercurrentFault | BOOL | Définir lorsque le courant de sortie du variateur dépasse les limites de fonctionnement prédéfinies pour le variateur. | ||
DriveOvervoltageFault | BOOL | Définir lorsque la tension de bus c.c. de variateur dépasse les limites de fonctionnement prédéfinies pour le bus. | ||
DriveUndervoltageFault | BOOL | Définir lorsque la tension de bus c.c. de variateur est inférieure aux limites de fonctionnement prédéfinies pour le bus.. | ||
PowerPhaseLossFault | BOOL | Définir lorsque le variateur détecte qu’une ou plusieurs phases parmi les trois phases de ligne d’alimentation sont perdues au niveau des entrées d’alimentation à 3 phases. | ||
PosErrorFault | BOOL | Définir lorsque le servo-module a détecté que l’erreur de position de l'axe a dépassé la valeur configurée actuelle de Tolérance d'erreur de position. Cette condition de défaut est verrouillée et a besoin de l’exécution d’une instruction explicite MAFR (Réinitialisation de défaut d’axe de mouvement) ou MASR (Réinitialisation de fermeture d’axe de mouvement) pour en obtenir l’effacement. | ||
OutputCamStatus | DINT | Une série de bits * qui sont définis lorsque la came de sortie a été lancée. | ||
OutputCamPendingStatus | DINT | Une série de bits * qui sont définis lorsqu’une Came de sortie attend qu’une Came de sortie armée dépasse la position de début de came/de fin de came. | ||
OutputCamLockStatus | DINT | Une série de bits * qui sont définis lorsque la Came de sortie est verrouillée sur l’axe maître. | ||
OutputCamTransitionStatus | DINT | Une série de bits * qui sont définis lorsque le passage de la Came de sortie armée actuelle à la Came de sortie en attente est en cours. | ||
* Le numéro de bit qui correspond au numéro de la cible d’exécution. Un bit par cible d’exécution.
Voir aussi
Fournir une réponse