Codes d'erreur SERCOS

Groupe d’erreurs
(Bits 4 à 7)
Type d’erreur
(Bits 0 à 3)
Description de l'erreur
0000
Erreur générale
0000
Aucune erreur dans le canal de service
0001
Canal de service non ouvert
1001
Accès non valide pour la fermeture du canal de service
0001
Élément 1 du bloc de données IDN (IDN #)
0001
Aucun IDN
1001
Accès non valide à l'élément 1
0010
Élément 2 du bloc de données IDN (Nom)
0001
Aucun nom
0010
Transmission du nom trop courte
0011
Transmission du nom trop longue
0100
Le nom ne peut pas être modifié
0101
Le nom est actuellement protégé en écriture
0011
Élément 3 du Bloc de données IDN (Attribut)
0010
Transmission de l'attribut trop courte
0011
Transmission de l'attribut trop longue
0100
L'attribut ne peut pas être modifié
0101
L'attribut est actuellement protégé en écriture
0100
Élément 4 du Bloc de données IDN (unités)
0001
Aucune unité
0010
Transmission des unités trop courte
0011
Transmission des unités trop longue
0100
Les unités ne peuvent pas être modifiées
0101
Les unités sont actuellement protégées en écriture
0101
Élément 5 du Bloc de données IDN (valeur minimale)
0001
Aucune valeur minimale
0010
Transmission de la valeur minimale trop courte
0011
Transmission de la valeur minimale trop longue
0100
La valeur minimale ne peut pas être modifiée
0101
La valeur minimale est actuellement protégée en écriture
0110
Élément 6 du Bloc de données IDN (valeur maximale)
0001
Aucune valeur maximale
0010
Transmission de la valeur maximale trop courte
0011
Transmission de la valeur maximale trop longue
0100
La valeur maximale ne peut pas être modifiée
0101
La valeur maximale est actuellement protégée en écriture
0111
Élément 7 du Bloc de données IDN (Valeur des données)
0010
Transmission de la valeur des données trop courte
0011
Transmission de la valeur des données trop longue
0100
La valeur des données ne peut pas être modifiée
0101
La valeur des données est actuellement protégée en écriture
0110
La valeur des données est inférieure à la valeur minimale
0111
La valeur des données est supérieure à la valeur minimale
1000
La valeur des données n'est pas valide (combinaison de bits illégale)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal