Effacement de chaîne (String Delete, DELETE)
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L'instruction DELETE supprime des caractères ASCII d'une chaîne.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
DELETE(Source,Qty,Start,Dest);
Opérandes
Il existe des règles de conversion de données pour les types de données mixtes dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversions de données.
Un diagramme à relais et texte structuré
Opérande | Type | Format | Description | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Source | ANY_STRING | balise | L’étiquette contenant la chaîne dont vous souhaitez supprimer des caractères | Il existe différents types de chaînes : Par défaut, le type de données STRING a une longueur de 82 caractères maximum pour la chaîne. Tout nouveau type de chaîne créé avec une longueur de caractères configurable pour la chaîne. |
Quantity | SINT INT DINT | immédiat balise | Le nombre de caractères à supprimer | La somme de Start et Quantity doit être inférieure ou égale à la longueur de Source plus 1. |
Start | SINT INT DINT | immédiat balise | La position du premier caractère à supprimer | Entrez un numéro entre 1 et la taille DATA de Source. |
Destination | Type de chaînes | balise | L’étiquette dans lequel le résultat est enregistré |
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d’informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
L'instruction DELETE supprime (retire) un ou plusieurs caractères de Source et place les caractères restants dans Destination.
- La position Start et Quantity définissent les caractères à supprimer.
- A moins que Source et Destination ne soient la même étiquette, Source A reste inchangée.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Un défaut mineur surviendra si : | Type de défaut | Code de défaut |
|---|---|---|
La valeur LEN de l’étiquette de la chaîne de Source est supérieure à la taille DATA de l’étiquette de la chaîne de Source. | 4 | 51 |
La longueur de l’étiquette de la chaîne de sortie est supérieure à la taille DATA de l’étiquette de la chaîne de destination. | 4 | 52 |
La valeur Démarrage ou Quantité n'est pas valide. | 4 | 56 |
Reportez-vous à la section Attributs courants pour plus d’informations sur les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | L'instruction s'exécute. |
Post-scrutation | N/A |
Texte structuré
Condition/état | Action |
|---|---|
Préscrutation | Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Diagramme à relais. |
Exécution normale | Reportez-vous à la condition d’entrée d’échelon est vraie dans le tableau Diagramme à relais. |
Post-scrutation | Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Diagramme à relais. |
Exemples
Informations ASCII provenant d'un terminal et contenant un caractère d'en-tête. Une fois les données lues par l'automate (term_read.EM s'affiche), l'instruction DELETE supprime le caractère d'en-tête. L’automate peut alors utiliser le texte du message ou le transmettre à un autre appareil.
Diagramme à relais

Texte structuré
IF term_read.EM THEN
DELETE(term_input,1,1,term_text);
term_read.EM := 0;
END_IF;
Fournir une réponse