Instructions de chaîne ASCII

Utiliser les instructions de chaîne ASCII pour modifier ou créer des chaînes de caractères ASCII.
Instructions disponibles
Un diagramme à relais et texte structuré
Bloc fonctionnel
Indisponible
Si vous voulez :
Utilisez cette instruction :
Ajouter des caractères de terminaison ou des délimiteurs à une chaîne
CONCAT
Supprimer des caractères d'une chaîne (ex. : supprimer des caractères d'en-tête ou de commande d'une chaîne)
DELETE
Déterminer la caractère de début d'une sous-chaîne
FIND
Insérer des caractères dans une chaîne
INSERT
Extraire des caractères d'une chaîne
MID
Vous pouvez également utiliser les instructions suivantes pour comparer ou convertir des caractères ASCII :
Si vous voulez :
Utilisez cette instruction :
Comparer une chaîne à une autre chaîne
CMP
Vérifier si les caractères sont égaux à des caractères spécifiques
EQ
Vérifier si les caractères ne sont pas égaux à des caractères spécifiques
NE
Vérifier si les caractères sont égaux ou supérieurs à des caractères spécifiques
GE
Vérifier si les caractères sont supérieurs à des caractères spécifiques
GT
Vérifier si les caractères sont égaux ou inférieurs à des caractères spécifiques
LE
Vérifier si les caractères sont inférieurs à des caractères spécifiques
LT
Réorganiser les octets d’une étiquette INT, DINT ou REAL
SWPB
Trouver une chaîne dans un tableau de chaînes
FSC
Convertir des caractères en valeur SINT, INT, DINT ou REAL
STOD
Convertir des caractères en valeur REAL
STOR
Convertir une valeur SINT, INT, DINT ou REAL en chaîne de caractères ASCII
DTOS
Convertir une valeur REAL en chaîne de caractères ASCII
RTOS
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal