Logarithme décimal (Log Base 10, LOG)

Ce tableau répertorie les automates et les applications qui prennent en charge cette instruction.
Architecture
Applications standard
Applications de sécurité
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Oui
Non
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Oui
Oui
L'instruction Logarithme décimal (Log Base 10, LOG) calcule le logarithme décimal de Source et mémorise le résultat dans Destination.
Langues disponibles
Diagramme à relais
LOG_LD_avail_v31
Diagramme de bloc fonctionnel
Le diagramme de bloc fonctionnel prend en charge les éléments suivants :
Bloc FBD
LOG_FBD_avail_V31
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
LOG_avail_FBDFunction
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
CONSEIL: Utiliser LOG en tant qu'opérateur dans une expression pour calculer le même résultat. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions et des affectations dans le texte structuré, reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
  • Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversions de données.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Format
Description
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
Immédiat
balise
Valeur pour laquelle l’instruction calcule le logarithme.
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
balise
Étiquette pour mémoriser le résultat de cette instruction.
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Opérande
Type
Format
Description
LOG
FBD_MATH_ADVANCED
balise
Structure LOG
Structure FBD_MATH_ADVANCED
Membres d'entrée
Type de données
Description
EnableIn
BOOL
Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
Source
REAL
Valeur pour laquelle l’instruction calcule le logarithme.
Membres de sortie
Type de données
Description
EnableOut
BOOL
Indique si une instruction a été exécutée sans défauts après son activation.
Dest
REAL
Résultat de l’instruction.
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Opérandes d’entrée (broche gauche)
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Description
Source
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valeur dont le logarithme est calculé
Opérande de sortie (broche droite)
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Description
Dest
REAL
LREAL
Résultat de la fonction.
Description
L'instruction LOG calcule le logarithme décimal de Source et mémorise le résultat dans Destination. La source doit être supérieure à zéro, sinon un défaut mineur sera généré.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates
Affecte l’indicateur d'état mathématique
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Conditionnel
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Oui
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la sectionIndexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon.
Dest = valeur du logarithme décimal de la source.
Post-scrutation
N/A.
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
EnableIn est faux.
Définir EnableOut sur EnableIn.
EnableIn est vrai
Dest = valeur du logarithme naturel de la source.
En cas de débordement
Définir EnableOut sur faux.
ou bien
Définir EnableOut sur vrai.
Première scrutation de l'instruction
N/A
Première exécution de l'instruction
N/A
Post-scrutation
N/A
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
Scrutation normale
Dest = valeur du logarithme décimal de la source.
Première exécution de l'instruction
N/A
Première scrutation de l'instruction
N/A
Post-scrutation
N/A
Exemples
Diagramme à relais
LOG_LD_ex_v31
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
LOG_FBD_ex_v31
Fonction FBD
LOG_example_FBDFunction
Texte structuré
result := LOG(value);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal