Instructions mathématiques avancées

Les instructions mathématiques avancées comprennent ces instructions :
Diagramme à relais et bloc fonctionnel
Texte structuré
Si vous voulez :
Utilisez cette instruction :
Calcule le logarithme naturel d'une valeur
LN
Calcule le logarithme décimal d’une valeur
LOG
Met une valeur à la puissance d’une autre valeur
EXPT
Le mélange de types de données peut causer des erreurs de précision et d’arrondi et allonger le temps d’exécution de l’instruction. Vérifier le bit S:V pour voir si les résultats sont tronqués.
Les types de données en
gras
sont les types de données optimaux. Une instruction s’exécute au mieux de sa vitesse et au minimum de sa mémoire requise si tous ses opérandes de l'instruction utilisent les mêmes types optimaux de données, généralement DINT ou REAL.
Une instruction mathématique avancée est exécutée une fois, chaque fois que l’instruction est scrutée, aussi longtemps que la condition d’entrée d’échelon est vraie. Si vous voulez que l'instruction ne soit évaluée qu'une fois, utilisez une instruction ONS pour déclencher l'instruction mathématique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal