Configuration du réglage automatique
Utilisez cette procédure générale lors de la mise en œuvre du réglage automatique, à l'aide de la fonction IPIDCONTROLLER.
Étape | Description | Exemple |
|---|---|---|
1 | Réinitialisez SetPoint sur zéro. | ![]() |
2 | Définissez le mode Auto sur Faux. | ![]() |
3 | Définissez les paramètres de gain. | ![]() |
4 | Définissez les paramètres AutoTune. | ![]() |
5 | Définissez les valeurs Initialize et AutoTune sur Vrai. | ![]() |
6 | Notez les changements de sortie pour la valeur de charge, lorsque vous définissez AutoTune sur Vrai. | ![]() |
7 | Observez la hausse rapide de la valeur de traitement, jusqu'à ce qu'elle se rapproche du point de saturation. | ![]() |
8 | Observez la stabilisation de la valeur de traitement et sa fluctuation. | ![]() ![]() |
9 | Définissez la déviation. | ![]() |
10 | Définissez Initialize sur Faux. | ![]() |
11 | Le contrôleur lance le réglage automatique. Attendez que ATWarning passe à 2. | ![]() |
12 | Définissez AutoTune sur Faux. | ![]() |
13 | Observez l'apparition des valeurs réglées dans OutGains. | ![]() |
14 | Transférez le paramètre de OutGain à My_Gains. | ![]() |
15 | Observez la mise à jour du contrôleur avec le paramètre de gain réglé. | ![]() |
Fournir une réponse