HSCE_SET_STS

L'instruction définit et réinitialise manuellement les indicateurs d'état de décompte HSC. Le bloc de fonctions HSC doit être arrêté pour que le bloc de fonctions HSCE_SET_STC puisse définir ou réinitialiser son état HTS. Si le bloc de fonctions HSC n'est pas arrêté ou si le canal HSC n'est pas configuré, le bloc de fonctions HSC2_SET_STS génère une erreur.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
HSCE_SET_STS
HSCE_SET_STS
Paramètres HSCE_SET_STS
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation du bloc de fonctions.
  • TRUE : Définir ou réinitialiser l'état HSC.
  • FALSE : Pas de modification de l'état HSC.
Channel
Entrée
HSCE_CHANNEL
Le canal HSCE.
HPReached
Entrée
BOOL
Lorsque la valeur prédéfinie haute est atteinte, ce bit est défini sur VRAI par le module enfichable. Ce bit est défini ou redéfini par le bloc de fonctions HSCE_SET_STS.
LPReached
Entrée
BOOL
Lorsque la valeur prédéfinie basse est atteinte, ce bit est défini sur VRAI par le module enfichable. Ce bit est défini ou redéfini par le bloc de fonctions HSCE_SET_STS.
OFOccurred
Entrée
BOOL
Lorsque le dépassement se produit, ce bit est défini sur VRAI par le module enfichable. Ce bit est défini ou redéfini par le bloc de fonctions HSCE_SET_STS.
UFOccurred
Entrée
BOOL
Lorsque le soupassement se produit, ce bit est défini sur VRAI par le module enfichable. Ce bit est défini ou redéfini par le bloc de fonctions HSCE_SET_STS.
TouchProbe
Entrée
BOOL
Lorsque la sonde tactile est déclenché, ce bit est défini sur VRAI par le module enfichable.
Hold
Entrée
BOOL
Lorsque le maintien HSC est déclenché, ce bit est défini sur VRAI par le module enfichable. Ce bit est défini ou redéfini par le bloc de fonctions HSCE_SET_STS. Ce paramètre d'entrée est uniquement efficace pour le compteur 0. Le compteur 1 est toujours réinitialisé
Preset
Entrée
BOOL
Lorsque la réinitialisation Z ACC est déclenchée, ce bit est défini sur VRAI par le module enfichable.
Ce bit est défini ou redéfini par le bloc de fonctions HSCE_SET_STS.
Ce paramètre d'entrée est uniquement efficace pour le compteur 0. Le compteur 1 est toujours réinitialisé.
Done
Sortie
BOOL
Réussite de l'action de configuration HSC (initiée par cette instruction).
Error
Sortie
BOOL
Indique qu’une erreur s’est produite.
ErrorID
Sortie
UINT
Lorsqu'une erreur se produit, l’ErrorID contient les codes d'erreur.

Exemples HSCE_SET_STS

Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSCE_SET_STS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSCE_SET_STS
Exemple de langage à relais HSCE_SET_STS
Exemple de schéma à relais HSCE_SET_STS
Exemple de structure de texte HSCE_SET_STS
Exemple de structure de texte HSCE_SET_STS
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal