HSCE_READ_STS
L'instruction est utilisée pour lire l'état HSC actuel.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.HSCE_READ_STS

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Si Enable est Vrai, HSC2StsInfo est mis à jour. |
Channel | Entrée | HSCE_CHANNEL | Le canal HSCE. |
Valid | Sortie | BOOL | HSC2StsInfo est valide s'il est VRAI. |
HSCEStsInfo | Sortie | HSCE_STS | Valeur limite de débordement du compteur. |
Error | Sortie | BOOL | Indique qu’une erreur s’est produite. |
Exemples HSCE_READ_STS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSCE_READ_STS

Exemple de langage à relais HSCE_READ_STS

Exemple de structure de texte HSCE_READ_STS

Fournir une réponse