HSCE
L'instruction HSCE est utilisée pour le contrôle et la lecture du compteur HSC.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.HSCE

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL |
|
Channel | Entrée | HSCE_CHANNEL | Le canal HSCE. |
Run | Entrée | BOOL | Pour que le HSCE compte l'état opérationnel.
|
Reset | Entrée | BOOL | TRUE : Toutes les sorties et l'accumulateur sont effacés. Les valeurs Rate1 et Rate2 sont également redéfinies sur 0. Effacez l'état du module enfichable HSC. La priorité de l'entrée Reset est supérieure à celle de l'entrée Run. |
Done | Sortie | BOOL |
|
Active | Sortie | BOOL |
|
Rate1 | Sortie | REAL | Le taux d'impulsion actuel en unité utilisateur par seconde (méthode par impulsion). |
Rate2 | Sortie | REAL | Le taux d'impulsion actuel en unité utilisateur par seconde (méthode cyclique). |
TPValue | Sortie | LINT | La valeur de l'accumulateur est capturée lorsque la sonde tactile est déclenchée. |
OutputSts | Sortie | UINT | L'état de sortie physique et virtuelle du module enfichable HSC, uniquement applicable pour le compteur HSC 0. Bit 0 : sortie 0 (état de la sortie physique) Bit 1 à 15 : sortie 1 à sortie 15 (état de la sortie virtuelle) |
Status | Sortie | UINT | Informations sur l'état HSC. |
Error | Sortie | BOOL | Indique une erreur. |
Exemples HSCE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSCE

Exemple de schéma à relais HSCE

Exemple de structure de texte HSCE

Fournir une réponse