Page de configuration Général

Utilisez la page de configuration générale pour :
  • Ajouter une description au contrôleur.
  • Afficher le nom du contrôleur, le nom du fournisseur, la référence catalogue et les informations sur le cycle de vie du produit.
  • Afficher la version du projet du contrôleur.
  • Déterminer s’il convient de télécharger le code source avec le projet sur le contrôleur.
Lorsque vous utilisez la carte microSD pour sauvegarder et restaurer un projet, le nom du contrôleur est utilisé comme dossier du projet (p. ex., le nom de dossier par défaut pour la sauvegarde du projet est
Micro820
L20E. Mais si le nom est modifié en MyMachine, la sauvegarde du projet se trouvera dans le dossier MyMachine). Une fois le contrôleur renommé, vous devez peut-être utiliser le paramètre UPD ConfigMeFirst.txt pour spécifier l'emplacement du projet. Suite à des défauts du contrôleur (p. ex., 0xF001 et 0xF005), la mémoire et le nom du contrôleur sont effacés. Le paramètre UPD ConfigMeFirst.txt est alors utilisé pour spécifier le nom du dossier de sauvegarde du projet, afin d'éviter que le contrôleur ne tente de lancer une opération de restauration depuis le nom de dossier par défaut, qui peut ne pas exister ou contenir le mauvais projet.
Paramètres de la page de configuration Général du contrôleur
Paramètre
Description
Nom
Indique le nom du contrôleur
Micro800
que vous avez saisi lorsque vous l’avez ajouté au projet.
Pour renommer le contrôleur, saisissez le nouveau nom dans le volet
Propriétés
lorsque :
  • La page de configuration du contrôleur
    Général
    s'ouvre.
  • Le nœud du contrôleur est sélectionné dans l’
    Organisateur de projets
    .
Description
Indique la description définie par l'utilisateur pour le contrôleur 
Micro800
. La description doit comporter entre 1 et 50 caractères.
Nom du fournisseur
Indique le fournisseur du contrôleur
Micro800
, à savoir
Allen-Bradley
.
ID catalogue
Cycle de vie du produit
Indique l’état du cycle de vie du contrôleur.
  • Actif : L'offre la plus courante dans une catégorie de produits.
  • Actif mature Le produit est intégralement pris en charge, mais il existe un produit ou une gamme plus récente. Vous profitez d'une plus-value en migrant.
  • Fin de vie : Date d'interruption annoncée : exécution active des migrations et derniers achats. Le produit peut généralement être commandé jusqu'à la date d'interruption.
  • Plus disponible : Nouveau produit qui n'est plus fabriqué ou acheté. Des services de réparation ou d'échange peuvent être disponibles.
Version
Télécharger le code source
Détermine s’il convient de télécharger le code source avec le projet dans le contrôleur lors du chargement de projets.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal