Page de configuration Adressage MicroLogix

L’adressage MicroLogix permet la communication entre les contrôleurs suivants :
  • Un contrôleur
    Micro870
    L70E et un contrôleur
    MicroLogix
    ou
    CompactLogix®
    pour les projets de contrôleur versions 22.00 et ultérieures
  • Un contrôleur
    Micro850
    L50E et un contrôleur
    MicroLogix
    ou
    CompactLogix
    pour les projets de contrôleur versions 23.00 et ultérieures
L’adressage MicroLogix prend en charge jusqu’à 1 000 variables.
Utilisez la page de configuration
Adressage MicroLogix
pour effectuer les actions suivantes :
  • Associez une valeur d’adresse
    MicroLogix
    à une variable dans un contrôleur
    Micro870
    L70E ou
    Micro850
    L50E.
  • Supprimer une association d'adresse
    MicroLogix
    .
  • Exporter les adressages 
    MicroLogix
    .
  • Importer les adressages 
    MicroLogix
    .
Paramètres de la page de configuration Adressage MicroLogix
Paramètre
Description
Numéro de fichier
Affiche le nombre généré et affecté à la variable ajoutée. L’adressage 
MicroLogix
prend en charge un maximum de 1 000 variables.
Le
Numéro de fichier
est un nombre entier en lecture/écriture compris entre 0 et 999. Les numéros de fichier en double ne sont pas pris en charge.
Nom de variable
Indique le nom de la variable associé à l'adresse
MicroLogix
.
Type de données
Indique les types de données disponibles pour la configuration, dont :
  • INT
  • DINT
  • REAL
  • STRING
L’adressage
MicroLogix
est disponible pour les tableaux avec une taille de chaîne de 82, mais pas pour les sous-éléments d’un tableau.
Type de fichier MicroLogix
Spécifie le type de fichier
MicroLogix
vers lequel la valeur d’une variable est convertie.
  • Le type de données INT est converti en types de fichier
    MicroLogix
     B (binaire) ou N (entier).
  • Le type de données DINT est converti en type de fichier
    MicroLogix
     L (entier long).
  • Le type de données REAL est converti en type de fichier
    MicroLogix
     F (virgule flottante).
  • Le type de données STRING est converti en type de fichier
    MicroLogix
     ST (chaîne).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal