Ajouter un adressage MicroLogix
Sur la page de configuration
Adressage MicroLogix
, vous pouvez ajouter une valeur d’adresse MicroLogix à une variable dans le contrôleur Micro870
L70E ou Micro850
L50E. L’adressage MicroLogix prend en charge jusqu’à 1 000 variables.
CONSEIL:
Le nom du programme associé à la variable sélectionnée suit le nom de la variable. Par exemple, dans
DINT1@Prog1
, DINT1
est le nom de variable et Prog1
le nom du programme.Pour ajouter un adressage MicroLogix
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezAdressage MicroLogix.
- Dans la grilleAdressage MicroLogix, sélectionnez
ou double-cliquez sur Sélectionner une variable. - Dans le sélecteur de variables, recherchez et sélectionnez la variable, puis sélectionnezSélectionner.
- (Facultatif) Sélectionnez untype de fichier MicroLogixpour la variable.
- (facultatif) Modifiez leNuméro de fichier.
- Vérifiez que letype de fichier MicroLogixest correct.CONSEIL:
- Si le type de données de la variable ajoutée est INT, sélectionnez unType de fichier MicroLogixpour la variable.
- Pour lire une seule ou plusieurs adresses MicroLogix à partir d’un tableau, vous devez définir la variableMicro800comme un tableau. Par exemple, pour lire les adresses MicroLogix de N7:0 à N7:10, ou une adresse unique N7:10, vous devez vous assurer que la variableMicro800adressée au fichier de données 7 est un tableau de 0 à 10 ou tout autre tableau dont la longueur est 11.
Pour supprimer un adressage MicroLogix, dans la grille
Adressage MicroLogix
, cliquez avec le bouton droit sur la variable, puis sélectionnez Supprimer
.Fournir une réponse