Exportation et importation de l’adressage MicroLogix

Exportez ou ajoutez des informations d’adressage MicroLogix de manière groupée en exportant ou en important un fichier CSV.
Le fichier CSV contient des informations sur les associations d’adresses MicroLogix, y compris le numéro de fichier, le nom de variable, le type de données et le type de fichier MicroLogix. Vous pouvez exporter ou importer jusqu’à 1 000 associations d’adressage MicroLogix.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal