Mise à jour automatique des références pour les variables globales

Lorsque vous renommez une variable globale du projet
Micro800
, les références à la variable globale sont automatiquement mises à jour avec le nouveau nom de la variable.
Les changements de nom automatiques se répercutent sur les références aux variables globales dans :
  • Programmes unitaires de schémas à relais
  • Programmes unitaires de diagrammes de bloc de fonctions
  • Programmes unitaires de texte structuré
  • Blocs de fonctions définis par l'utilisateur (UDFB) dans les programmes unitaires
  • Fonctions définies par l'utilisateur (UDF) dans les programmes unitaires
  • Configurations de contrôleur
    • Adressage Modbus (contrôleurs
      Micro820
      L20E,
      Micro850
      L50E et
      Micro870
      L70E)
    • Adressage MicroLogix (contrôleurs
      Micro850
      L50E et
      Micro870
      L70E)
    • Adressage DNP3 (contrôleurs 2080-L70E-24QBBN et 2080-L70E-24QWBN)
    • Journal de données (contrôleurs
      Micro820
      L20E)
    • Recette (contrôleurs
      Micro820
      L20E)
  • Protection des données (contrôleurs
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E et
    Micro870
    L70E)
Après avoir renommé une variable globale :
  • Les références à la variable sont mises à jour avec le nouveau nom.
  • Pour un Programme Unitaire, un bloc de fonctions défini par l'utilisateur ou une fonction définie par l'utilisateur non ouvert(e) qui n'est pas protégé(e) par un mot de passe, l'éditeur correspondant s'ouvre automatiquement afin d'afficher le changement de nom de variable.
  • La page de configuration de
    Micro800
    et la boîte de dialogue
    Protection des données
    ne s'ouvrent pas automatiquement. Ouvrez-les manuellement pour vérifier le changement de nom.
  • Pour un POU, un UDFB ou une UDF dans le projet, un message s'affiche indiquant que toutes les références aux variables n'ont pas été mises à jour avec le nouveau nom.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal