Renommer une variable
Utilisez la grille des variables pour renommer une variable existante. Les variables grisées, telles que les variables système et d’E/S, sont en lecture seule.
Après le changement de nom d’une variable, les références aux variables globales ou locales sont mises à jour pour refléter le nouveau nom. Pour obtenir des informations, consultez Mise à jour automatique des références pour les variables globales.
Conditions préalables
- Le contrôleur est hors ligne.
Pour renommer une variable
- Double-cliquez sur le nom de la variable, saisissez le nouveau nom, puis sélectionnezEntrée.CONSEIL:Pour annuler ou rétablir une opération de renommage, utilisez les menusAnnuleretRétablirdu menuModifier.
- Dans le menuFichier, sélectionnezEnregistrer.
Fournir une réponse