Navigateur de références croisées

Le navigateur de références croisées est un outil de recherche des références logiques à des variables dans le projets
Micro800
.
Ouvrez le navigateur de références croisées à partir des emplacements suivants :
  • Éditeur de programmation de schéma à relais, diagrammes de bloc de fonctions ou texte structuré.
  • Grille des variables globales ou locales.
Le navigateur de références croisées affiche les références à la variable en fonction de l’emplacement où elle est utilisée, notamment :
  • Les programmes de schémas à relais
  • Les programmes de texte structuré
  • Diagrammes de blocs de fonctions
  • Fonctions définies par l’utilisateur
  • Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
  • Configurations de contrôleur
Le navigateur de références croisées affiche les informations suivantes au sujet de la variable :
  • Nom
     : Nom de la variable référencée dans le projet du contrôleur.
  • Instruction
     : Nom de l’instruction dans laquelle la variable est utilisée.
  • Emplacement
     : Emplacement où la variable est utilisée et lien vers cet emplacement.
  • Accès
     : Accès communication à la variable :
    Pas d'accès
    ,
    Lecture/Écriture
    ou
    Lecture
    .
Navigateur de références croisées
Navigateur de références croisées
Navigateur de références croisées
Élément
Description
Appel 1
Affiche l’emplacement de la variable dans le projet du contrôleur :
  • Pour les variables globales, il s’agit de
    <project-name>.<variable-name>
    .
  • Pour les variables locales, il s’agit de
    <project-name>.<program-name>.<variable-name>
    .
Cette valeur est en lecture seule.
Appel 2
Actualise la liste des références croisées.
La liste est actualisée après :
  • Le changement de position d’une variable dans l’éditeur de programmation.
  • Le renommage d’une variable, d’un programme, d’une instruction ou d’un mot défini.
Appel 3
Affiche le nombre total de références à la variable sélectionnée.
Appel 4
Ouvre le sélecteur des variables inutilisées pour afficher les variables définies par l’utilisateur qui ne sont pas affectées à un programme du contrôleur.
Appel 5
Affiche ou masque les informations de référence de la catégorie.
Appel 6
Affiche l’emplacement de la référence dans l’
Organisateur de projets
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal