Rechercher les références à une variable
Ouvrez le navigateur de références croisées pour :
- Rechercher toutes les références à une variable.
- Accéder à l’emplacement où la variable est référencée.
- Ouvrir le sélecteur des variables inutilisées pour afficher les variables définies par l’utilisateur qui ne sont pas affectées à un programme du contrôleur.
Les variables peuvent être référencées dans :
- Les programmes de schémas à relais
- Les programmes de diagrammes de bloc de fonctions
- Les programmes de texte structuré
- Adressage Modbus
- Adressage DNP3
- Adressage MicroLogix
- Journal de données
- Recette
- Protection des données
Conditions préalables
- Enregistrez le projet.
Pour rechercher les références à une variable
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans la grille des variables globales ou locales, cliquez avec le bouton droit sur une variable, puis sélectionnezRechercher toutes les références.
- Dans l’éditeur de programmation de schémas à relais, texte structuré ou diagramme de bloc de fonctions, cliquez avec le bouton droit sur une variable, puis sélectionnezRechercher toutes les références.
Fournir une réponse