Afficher les variables inutilisées
Le navigateur des variables inutilisées répertorie les variables définies par l'utilisateur créées dans un projet
FactoryTalk Design Workbench
ou des programmes de contrôleur qui ne sont pas affectés à un programme de contrôleur.Les variables inutilisées des programmes protégés par un mot de passe ne sont pas répertoriées.
Pour afficher les variables inutilisées
- Dans le navigateur de références croisées, sélectionnezVariables non utilisées.Le navigateur des variables inutilisées s’ouvre, affichant les informations suivantes :Paramètres des variables inutiliséesColonneDescriptionNomNom de la variable inutiliséeType de donnéesType de données de la variable inutiliséeAppareilAppareil dans lequel se trouve la variable inutiliséeConteneurNom du programme unitaire (POU) qui contient la variablePour les variables inutilisées, la zoneConteneurest vide.
- (Facultatif) SélectionnezActualiserpour mettre à jour la liste des variables inutilisées.
- (Facultatif) SélectionnezSupprimer les variables non utiliséespour supprimer les variables inutilisées des programmes ou de tous les POU.
Fournir une réponse