Configurer l’intervalle de scrutation des modules d’extension

Les contrôleurs
Micro870
 L70E prennent en charge la configuration de l'intervalle de scrutation des modules d'extension, à l'exception du module d'extension d'alimentation électrique. Cela permet au contrôleur d’ignorer de manière sélective la scrutation de modules d’extension spécifiques en mode
Exécuter
. Par exemple, définir l’intervalle de scrutation des modules analogiques sur tous les cinq cycles évite les excès de scrutation dus à la modification lente des données analogiques, ce qui réduit la durée du cycle programme.
CONSEIL:
L’optimisation de l’intervalle de scrutation afin de réduire le temps de cycle du programme n’est effective que lorsqu’il y a plus de quatre modules d’extension.
Conditions préalables
Pour configurer l’intervalle de scrutation des modules d’extension
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Configurations d’E/S
    Extension
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Extension
    , puis sélectionnez
    Cycle de scrutation
    .
  3. Dans
    Cycle de scrutation
    , sélectionnez l’intervalle de scrutation dans la liste
    Intervalle de scrutation personnalisé
    .
    Par défaut, les modules analogiques utilisent l'
    Intervalle de scrutation personnalisé
    sélectionné et les modules numériques sont définis sur
    Toutes les scrutations
    .
  4. Sélectionnez
    Synchronisation initiale
    pour lancer la scrutation simultanée de tous les modules selon les besoins.
    Au cours de la première scrutation après le passage du mode
    Programme
    au mode
    Exécuter
    , tous les modules seront scrutés, quelle que soit leur configuration
    Synchronisation initiale
    .
  5. Dans la liste
    Intervalle de scrutation
    , sélectionnez
    Toutes les scrutations
    ou
    Intervalle de scrutation personnalisé
    pour des modules individuels selon les besoins.
  6. Sélectionnez
    OK
    .
Intervalle de scrutation des modules d’extension
Intervalle de scrutation des modules d’extension
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal