Boîte de dialogue Définition du dispositif - Affichage Présentation

Dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage
Présentation
pour configurer la définition du dispositif.
CONSEIL:
  • La modification du
    Détrompage électronique
    lorsque le dispositif est en ligne interrompt la connexion au dispositif et à tous les dispositifs connectés via ce dernier. Si une connexion d’E/S à un dispositif est interrompue, une perte de données se produit.
  • Le paramètre
    Connexion
    affecte les options de configuration disponibles pour les données d’entrée et de sortie et détermine quelles données sont échangées entre l’automate propriétaire et le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal