Ajouter le fichier EDD HART

Les fichiers EDD du dispositif HART sont inclus dans les profils de dispositif HART. Si des fichiers EDD supplémentaires sont nécessaires, téléchargez le fichier EDD. Ce fichier peut être disponible sur la page Documents et téléchargements du site Web de FieldCommGroup https://www.fieldcommgroup.org. Dans le cas contraire, demandez le fichier au fournisseur du dispositif HART.
Pour ajouter le fichier EDD HART
  1. Dans l'affichage
    Présentation
    de la boîte de dialogue
    Définition du dispositif
    , sélectionnez
    Ajouter un EDD HART
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Ajouter un EDD HART
    , accédez à l’emplacement du fichier EDD.
  3. Sélectionnez le fichier EDD HART et sélectionnez
    AJOUTER
    .
    Le message
    EDD ajouté avec succès
    s’affiche et la boîte de dialogue se ferme.
Lors de l’ajout d’un fichier EDD HART, un message d’erreur s’affiche lorsque :
  • le fichier sélectionné n’est pas un fichier EDD ;
  • aucun fichier EDD pour le dispositif n’est inclus ;
  • la révision du dispositif est introuvable pour le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal