De plus, l'augmentation de la flexibilité a créé un avantage concurrentiel pour Yichao Packaging. L'équipement ajuste dynamiquement la vitesse de conditionnement en temps réel en fonction de la vitesse de fonctionnement des équipements en amont et en aval. Il s'interface de manière transparente avec les systèmes de pesage pour stimuler une production flexible et efficace sur l'ensemble de la ligne. De plus, la mise en service virtuelle a considérablement réduit le temps d'installation et de mise en service tout en permettant une livraison plus rapide des équipements.
Dans l'ensemble, ces facteurs ont aidé Yichao Packaging à sécuriser des commandes à l'étranger et à réussir les livraisons dans les installations de production des clients finaux. Plus significatif encore, ce projet a élargi la vision commerciale de Yichao, ouvrant des opportunités dans la mise en œuvre de l'informatisation de la production, de la maintenance intelligente des grappes d'équipements et du jumeau numérique dans les machines de conditionnement. L'OEM est en mesure d'explorer les mises à niveau non seulement d'un seul équipement, mais sur l'ensemble de la chaîne industrielle.
Les innovations technologiques et l'assistance de Rockwell Automation ont permis à Yichao Packaging de passer de la dépendance aux machines traditionnelles à l'adoption de la fabrication intelligente. La collaboration a établi de nouvelles références pour une production plus efficace et flexible, soulignant le rôle essentiel de l'automatisation intelligente pour aider les fabricants à détenir un avantage concurrentiel plus fort sur la scène mondiale.