Loading
ÉTUDE DE CAS | AÉRONAUTIQUE
Recent ActivityRecent Activity

Une université en Corée démystifie l’Univers

Systems Interface aide une grande université sud-coréenne à explorer les profondeurs de l'espace en concevant une commande de mouvement précise pour un télescope de 21 m.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
télescope spatial Voie lactée
logo d’interface systèmes

Depuis 40 ans, Systems Interface est un intégrateur de systèmes de commande industriels qui fournit aux leaders de nombreux secteurs des solutions d'automatisation avancées et pratiques.

Curtis Plett
Curtis Plett
Vice-président de l’ingénierie, Systems Interface
Défi

  • Création d'une version modernisée d'un télescope qui correspond aux performances des antennes précédentes avec un matériel désormais obsolète
  • Développement d'un système de commande de mouvement sophistiqué qui a permis au télescope de suivre les mouvements précis des objets célestes et de répondre rapidement et avec précision aux signaux lents
Solution

  • Automates ControlLogix® 5580
  • Système de commande Kinetix® 5700 pour servovariateur
  • Servomoteurs à faible inertie Kinetix MPL
  • IHM PanelView™
Résultat

  • Livraison rapide du projet
  • Contrôle précis obtenu
  • Facilitation de publications supplémentaires pour l'université grâce à l'élargissement des capacités et à l'approfondissement des recherches aérospatiales

À quelle fréquence pensez-vous aux trous noirs ? Aux étoiles ? Aux mystères de l'espace lointain ? Si vous êtes chercheur dans une grande université de recherche en Corée du Sud,  c'est souvent. La recherche sur les corps célestes nécessite des instruments haute performance. C'est pourquoi, lorsque l'université a eu besoin de construire une antenne pour l'espace lointain, elle s'est tournée vers Systems Interface.

Systems Interface, un membre Gold du programme System Integrator du PartnerNetwork™ de Rockwell Automation, s'est lancé dans ce projet pionnier avec l'université. 

Le projet consistait à construire une quatrième antenne pour l'espace lointain, après le succès de trois installations précédentes entre 2007 et 2009. L'université voulait une autre antenne qui pourrait aider les chercheurs à explorer davantage l'espace. 

Défi

Ce projet était unique dès le départ. L'université voulait une quatrième antenne qui puisse fonctionner aussi bien que les trois premières. Étant donné que les antennes précédentes avaient été mises en service il y a des années, la construction d'une nouvelle antenne nécessitait un équipement actualisé avec des niveaux élevés de personnalisation.

« Je ne pense pas qu'il existe une entreprise capable de faire ce que l'université voulait, à savoir reproduire les antennes existantes », a déclaré Curits Plett, vice-président de l'ingénierie chez Systems Interface.

« Le client souhaitait un système qui corresponde aux systèmes précédents, mais il voulait qu'il soit mis à jour avec les offres actuelles de servovariateurs tout en conservant la même interface de commande de mouvement prioritaire. Un OEM peut refuser de s'écarter de son offre standard. Les intégrateurs système comme Systems Interface, en revanche, peuvent apporter une valeur ajoutée considérable en étant capables de développer des solutions personnalisées pour leurs clients. »

Équipement obsolète

Les antennes existantes pour l'espace lointain utilisaient des variateurs Kinetix 7000 obsolètes et une technologie de mouvement d'asservissement ancienne, qui devenaient toutes deux obsolètes. Systems Interface devait utiliser du matériel moderne sur la nouvelle antenne tout en veillant à ce que ses performances correspondent à celles des antennes précédentes.

Commande précise

Fonctionnant à des vitesses très lentes, l'antenne nécessitait un suivi précis des cibles célestes telles que les étoiles et les trous noirs. Systems Interface a dû développer un système de commande de mouvement capable de suivre ces cibles avec précision tout en maintenant la réactivité aux signaux lents provenant de l'espace.

« Il ne s'agissait pas simplement d'une commande de mouvement », a déclaré M. Plett. « Il s'agissait d'une commande de mouvement vers une position hautement calculée et précise. Un système de commande de mouvement de niveau supérieur retire les codeurs 29 bits de la structure. Il ferme les boucles de position en fonction de ces codeurs, effectue des calculs célestes pour déterminer où un objet dans le ciel devrait se trouver, oriente l'antenne vers l'objet, utilise la fréquence de l'antenne pour affiner la position, puis la suit dans le ciel toute la nuit. »

Retards dans la chaîne logistique

À partir de 2021, le projet a été confronté à des perturbations de la chaîne logistique liées à la COVID-19, ce qui a posé des défis importants pour l'approvisionnement en composants matériels essentiels. La planification et l'ordonnancement sont devenus essentiels pour atténuer le risque de retards et de revers financiers associés à des pièces incorrectes ou indisponibles.

Solution

Pour relever ces défis, Systems Interface a mis à profit une combinaison de matériel de pointe, de son propre savoir-faire et du PartnerNetwork de Rockwell Automation.

Conception pour une commande précise

La solution comprenait une technologie de pointe, avec le ControlLogix® 5580 Controller et le système de commande Kinetix® 5700 Servo Drive, qui orchestre des mouvements précis avec ses quatre moteurs Kinetix MPL à faible inertie. La solution utilisait également l'interface opérateur Allen Bradley® PanelView™ pour permettre la visualisation et la commande, ainsi que divers composants Rockwell Automation. Au total, l'antenne a été construite avec une solution d'un seul fabricant qui permet des performances et une assistance optimales, plutôt qu'avec un système de commande assemblé à partir de nombreux fabricants.

Combinaison d'expertises dans l'écosystème

La réalisation réussie de l'antenne pour l'espace lointain n'aurait pas été possible sans l'écosystème riche du PartnerNetwork de Rockwell Automation. Des partenariats stratégiques avec des distributeurs comme North Coast et des consultants technologiques Rockwell Automation ont accéléré la sélection et l'approvisionnement des composants essentiels.

Par exemple, un consultant technologique Rockwell Automation a aidé Systems Interface à établir la nomenclature (BOM) correcte. Le consultant « nous a aidés à passer en revue les nomenclatures et à en créer de nouvelles pour réaliser tout cela… et nous a aidés à accélérer l'obtention d'une assistance technique en cas de problèmes techniques sur site », a déclaré Plett.

De plus, la profonde expertise du domaine de l'équipe Systems Interface lui a permis de concevoir des solutions innovantes, telles que la collaboration avec le partenaire technologique Profibus pour passer de ControlNet à la communication Profibus pour une fiabilité et une facilité de support accrues.

Résultat

Respect des délais et dépassement des attentes

Fin 2023, la construction de l'antenne de 21 m a été achevée avec succès, renforcée par la technologie de Rockwell Automation, notamment quatre servomoteurs capables d'atteindre une vitesse maximale impressionnante de 3 ° par seconde. Cette étape a permis à l'antenne de capturer ses premières images astronomiques, communément appelées "First Light" (première lumière).

Avec l'achèvement de ce projet, l'université a atteint son objectif critique de déployer une antenne entièrement opérationnelle dans les délais spécifiés. Les performances de l'antenne ont non seulement répondu, mais dépassé les attentes, démontrant une fonctionnalité transparente sans nécessiter d'assistance supplémentaire lors du démarrage, grâce à la validation rigoureuse effectuée par Systems Interface avant son déploiement en Corée du Sud.

Impact transformateur pour la recherche aérospatiale et l'université

L'expertise de Systems Interface et la collaboration avec Rockwell Automation ont assuré le fonctionnement transparent de l'antenne, avec un minimum de problèmes signalés après l'installation. Ce projet est monumental à bien des égards. L'achèvement de la quatrième antenne a contribué à une compréhension plus approfondie de la galaxie pour les étudiants et les professionnels, a conduit à de nombreuses publications en astronomie pour l'université et marque un bond en avant majeur dans l'innovation technologique.

Publié 9 mai 2024

Sujets: Empower People Aérospatiale Commande d’axe Interface homme-machine Automates programmables
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

S’abonner maintenant
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Une université en Corée démystifie l’Univers
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose