Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Le meilleur des deux mondes : modernisez votre système IHM/SCADA

Avec FactoryTalk Optix, vous pouvez étendre les systèmes PanelView Plus, FactoryTalk View SE et PlantPAx avec des fonctions de création de rapports, de connectivité en périphérie, d’assistance à distance et de visualisation moderne. 

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Employée utilisant FactoryTalk Optix dans une usine de fabrication.

Votre système IHM/SCADA existant continue d'exécuter des opérations critiques, mais de nouvelles exigences apparaissent. Vous pouvez avoir besoin de rapports plus complets, de la collecte de données en périphérie, de la connectivité tierce partie, d'une assistance à distance ou de données pour l'analyse d'entreprise. FactoryTalk® Optix™ peut ajouter ces capacités à votre système actuel, vous aidant à moderniser sans remplacer ce qui fonctionne déjà.

FactoryTalk® View SE + FactoryTalk Optix

FactoryTalk View SE continue d'être une base éprouvée pour les applications IHM/SCADA à grande échelle, les systèmes PlantPAx® et les architectures intégrées basées sur Windows. Pour de nombreuses entreprises, il reste la plate-forme idéale pour la visualisation de supervision, la gestion des alarmes, la commande à l'échelle du système et l'interaction avec l'opérateur.

Alors que les équipes d'exploitation cherchent à faire plus avec les données déjà disponibles dans leurs systèmes, FactoryTalk Optix peut être ajouté à FactoryTalk View SE pour prendre en charge de nouveaux cas d'utilisation de la numérisation, des rapports, de la périphérie et de la connectivité. Cela permet aux utilisateurs d'étendre un déploiement FactoryTalk View SE existant sans modifier le système de supervision de base ni perturber les flux de travail des opérateurs établis.

Par exemple, FactoryTalk Optix peut être utilisé pour créer des rapports PDF, construire des tableaux de bord à partir de données en temps réel ou historiques, se connecter à des bases de données locales ou distantes à l'aide d'ODBC et partager des informations avec des systèmes de niveau supérieur. Il peut également aider à introduire des capacités en périphérie grâce à des déploiements évolutifs qui utilisent des protocoles tels que MQTT, tout en prenant en charge la contextualisation des données via la modélisation des informations OPC UA.

FactoryTalk Optix peut également élargir les options de connectivité en prenant en charge la communication avec des dispositifs tierce partie via des pilotes intégrés pour les protocoles d'automatisation industrielle courants, notamment Modbus, Siemens, Mitsubishi, Omron, Beckhoff et CODESYS. Lorsqu'une assistance à distance est nécessaire, l'intégration avec FactoryTalk® Remote Access™ peut aider à fournir un moyen sécurisé de gérer les projets, de dépanner les systèmes et de prendre en charge les dispositifs à distance.

De cette façon, FactoryTalk Optix ne remplace pas la valeur de FactoryTalk View SE. Au lieu de cela, il offre aux constructeurs de machines, aux intégrateurs système et aux utilisateurs finaux un moyen pratique d'ajouter de nouvelles capacités de génération de rapports, de périphérie, de connectivité et d'accès à distance autour d'un investissement existant en IHM/SCADA.

En savoir plus sur la façon dont FactoryTalk Optix peut étendre FactoryTalk View SE sur le Base de connaissances Rockwell Automation (connexion et accès TechConnect℠ requis).

PlantPAx + FactoryTalk Optix

PlantPAx continue de fournir une plate-forme DCS intégrée éprouvée pour les applications de procédé, combinant une architecture système évolutive, des stratégies de procédé basées sur des automates et une expérience opérateur cohérente. À mesure que les systèmes de procédé s'étendent avec de nouveaux skids, équipements ou opérations unitaires, les applications peuvent bénéficier de l'ajout d'une interface opérateur locale plus proche du procédé tout en maintenant l'alignement avec le système PlantPAx plus large.

À partir de la version 5.40 de PlantPAx, un OptixPanel™ ou un IPC ASEM™ 6300 avec FactoryTalk Optix Runtime peut être ajouté en tant qu'interface opérateur de terrain connectée au sein d'un système PlantPAx. Cela offre aux utilisateurs une option dédiée pour la visualisation locale et l'interaction au niveau de l'équipement, tout en préservant l'architecture PlantPAx et l'environnement de supervision de l'opérateur.

FactoryTalk Optix peut également exploiter des faces avant opérateur améliorées et des objets de procédé communs issus de la bibliothèque d'objets de procédé de Rockwell Automation, afin de créer une expérience plus cohérente pour les opérateurs qui ont besoin d'interactions simplifiées au niveau du skid, de l'équipement ou du terrain.

De cette façon, FactoryTalk Optix complète PlantPAx en étendant la visualisation aux applications de panneau de terrain locales sans changer le rôle de PlantPAx en tant que système de commande de procédé central.

En savoir plus sur l'utilisation de FactoryTalk Optix avec PlantPAx et la bibliothèque d'objets de procédé de Rockwell Automation.

PanelView™ Plus + FactoryTalk Optix

PanelView Plus continue d'être une interface opérateur fiable, facile à utiliser et largement déployée pour de nombreux constructeurs de machines et utilisateurs finaux. Dans de nombreuses applications, il reste un terminal fiable et complet qui peut continuer à servir l'expérience opérateur pendant de nombreuses années à venir. Rockwell Automation contribue également à assurer la longévité de cette plate-forme avec la sortie prévue de la série PanelView Pro en tant que migration légère sans nécessiter d'utilitaire de conversion. Cependant, à mesure que les exigences évoluent, vous pouvez avoir besoin d'ajouter des capacités telles que le stockage de données local, le partage avec des systèmes de niveau supérieur, la prise en charge de tableaux de bord ou de rapports, ou l'activation de la maintenance et du dépannage à distance.

Une façon économique de répondre à ces nouvelles exigences consiste à ajouter un dispositif frontal sans tête exécutant FactoryTalk Optix en parallèle du terminal opérateur existant. OptixEdge™ est un dispositif frontal compact et autonome avec un droit d'exécution FactoryTalk Optix intégré, ce qui facilite la collecte, l'analyse, le stockage et le partage des données machine tout en conservant le PanelView Plus existant. Pour les systèmes basés sur Logix, Embedded Edge Compute offre une option sur châssis qui rapproche des capacités similaires de collecte et de traitement des données en périphérie du système de commande, également avec un droit d'exécution FactoryTalk Optix intégré. Avec l'une ou l'autre approche, les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux peuvent ajouter des capacités modernes de périphérie, de connectivité et de gestion des données aux déploiements existants sans changer l'interface opérateur ou perturber de manière significative les flux de travail de l'opérateur, ni procéder à un remplacement complet.

OptixEdge et Embedded Edge Compute peuvent également prendre en charge FactoryTalk Remote Access, ce qui permet de fournir une option sécurisée pour l'assistance à distance, la maintenance, les mises à jour et le dépannage lorsque ces capacités sont nécessaires.

En savoir plus sur OptixEdge et Embedded Edge Compute.

Publié 10 novembre 2026

Sujets: Human Machine Interface Transformation numérique Fabrication intelligente FactoryTalk Optix

Sue Burtch
Sue Burtch
Responsable principal de portefeuille commercial Logiciel de visualisation, Rockwell Automation
Experte en IHM, Sue a pratiquement tout vu en matière de matériel et de logiciel IHM. En tant que membre clé de notre équipe Logiciel et Commande, Sue aide à définir l’orientation du portefeuille de visualisation et les voies que nous empruntons pour aller sur le marché. Son objectif principal est de comprendre et de répondre aux besoins des clients.
Contact:
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Le meilleur des deux mondes : modernisez votre système IHM/SCADA
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose