Diga adiós a las hojas de cálculo en papel y manuales, y dele la bienvenida a la máxima eficiencia, productividad y visibilidad. El MES Plex es la única plataforma de producción de software como un servicio basada en la nube de múltiples arrendatarios y de instancia única que opera a escala. Esto permite un ecosistema de producción común que admite una fuente de datos única y en tiempo real. Puede vincular producción e inventario con calidad con una localización detallada de extremo a extremo. Con Plex puede conectar personas y sistemas, automatizar procesos, realizar un seguimiento de los datos de extremo a extremo y capturar y analizar información como nunca antes.
¿Cómo una solución en la nube puede transformar sus operaciones?

Impulso hacia una mejor visibilidad
Recopile material exacto y en tiempo real con datos de localización para asegurarse de que su producción siempre funcione sin interrupciones.

Reducción de costos
Agilice las operaciones para reducir el tiempo de fabricación de cada producto, disminuya el tiempo improductivo y reduzca al mínimo los desechos.

Aumentar la productividad.
Organice los procesos de producción directamente desde el plan de control para acortar los tiempos de los ciclos y aumentar la eficiencia. Elimine los errores de los procesos manuales mediante un control del operador sin documentos en papel.
Capacidades clave: Tome el control de su planta
El MES Plex es una completa solución de software de fabricación que permite una administración de producción en tiempo real sin usar papel y que impulsa la conformidad normativa, la calidad y la eficiencia a nivel de toda la empresa.
Con el MES Plex, tendrá el control de su planta con una visión completa de todo el ciclo de vida de producción y conectividad completa con su planificación de recursos empresariales. Podrá automatizar fácilmente tareas, ayudar a prevenir errores, impulsar la calidad de las líneas y sincronizar la planta con las oficinas. ¿El resultado? Menor riesgo, mayor calidad, mayor satisfacción de los clientes y mejor resultado neto.
El MES Plex ofrece la flexibilidad y funcionalidad que se necesita para permitir una fabricación inteligente. Las capacidades clave incluyen:
- Programación finita de la producción para determinar qué trabajos programar para cada centro de trabajo teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos
- Gestión de calidad de bucle cerrado para mantener los procedimientos de calidad directamente del plano de control para una mayor repetibilidad y previsibilidad del proceso
- Gestión del inventario para administrar y realizar un seguimiento de su inventario en tiempo real y mantener el control con localización de extremo a extremo
- Administración de producción para lograr la calidad correcta del producto correcto en el momento correcto para una mayor eficacia total del equipo (overall equipment effectiveness, OEE)
El MES Plex aporta beneficios reales
de exactitud del inventario
de reducción de la tasa de desechos
de entregas puntuales
¿Por qué un MES en la nube?
Si bien el uso de la nube en fabricación no significa reemplazar por completo el software, el hardware y el acceso físico en la planta, esto ofrece nuevas capacidades que amplían sus sistemas existentes para crear eficiencia, mejorar la colaboración y mucho más.
Con una solución MES nativa en la nube, los clientes pueden coordinar más de cerca la actividad y traer a toda la empresa en un solo sistema de registro mientras se mantienen las necesidades de los sistemas únicos de cada ubicación. Esto nos da la capacidad de mantener la producción específica de la planta, el inventario y la información sobre la calidad accesibles en todo momento para otras plantas y para el personal de la empresa según lo necesiten.
- Excelente alternativa o complemento de un MES personalizado
- MES/MOM robusto, con extensiones a ERP, cadena de suministro y APM
- Software moderno sin versiones para múltiples arrendatarios y fácil de escalar
- Se configura y despliega rápidamente, actualizado por operadores o máquinas
- Se centra en el análisis y los resultados empresariales más que en la programación
- Precio competitivo del software y el servicio
¿Qué problemas soluciona el MES Plex?
Los fabricantes actuales necesitan aumentar la resiliencia de sus operaciones. Nadie puede permitirse ser mediocre en ningún aspecto de la fabricación. Si los procesos manuales y los sistemas desconectados están haciendo que su organización se enfrente a cualquiera de los retos que se indican a continuación, su operación puede beneficiarse de la MES Plex.
- Altos niveles de desechos y reprocesamiento.
- Costos excesivos de mantenimiento de inventario.
- Problemas de localización.
- Visibilidad limitada del trabajo en curso.
- Programas de producción no cumplidos.
- Bajo rendimiento de producción.
- Errores extremos.
- Operación con datos antiguos.
- Tiempos de reacción lentos.
Con la MES Plex, nunca más tendrá que rastrear documentos en papel. El control, la transparencia y la sincronización se convertirán en su “modus operandi”. Será posible alcanzar nuevos niveles de rendimiento y hacer más sin necesitar más pasará a ser lo normal.
The Plex Smart Manufacturing Platform
Con los sistemas Plex, estamos acelerando la transformación de las operaciones industriales con capacidades avanzadas en el MES, la cadena de suministro y la calidad con aplicaciones basadas en la nube para impulsar la eficacia operativa.
The Plex Smart Manufacturing Platform™ se creó en la planta y está concebida específicamente para una fabricación inteligente, tanto ahora como en el futuro. Con un único sistema digital de registro y compromiso, Plex permite a los fabricantes alcanzar nuevos niveles de visibilidad, calidad y control en toda su operación.