Nota de prensa de PharmaSuite v12.00.00: Desbloqueo de implementaciones más rápidas, escalables y seguras para fabricantes del área farmacéutica y biofarmacéutica.
FactoryTalk®PharmaSuite® es la solución líder del sistema de ejecución manufacturera (MES) diseñada específicamente para la fabricación en el área farmacéutica y biofarmacéutica. Al integrarse de manera transparente, desde los sistemas empresariales hasta la planta, PharmaSuite ofrece la precisión, el control y la confiabilidad que exigen los fabricantes líderes en el entorno de producción cada vez más complejo de la actualidad.
¿Por qué elegir PharmaSuite®?
PharmaSuite proporciona la optimización basada en roles de cada etapa de ciclo de vida y ayuda a obtener resultados para todos los usuarios. Su arquitectura de contenido abierto, acompañada con un motor de actualización inteligente, proporciona un sistema robusto para el crecimiento tanto en el procesamiento por lotes como en el procesamiento discreto.
Las aplicaciones escalables incluyen:
- Gestión de pedidos de producción
- Gestión de calidad
- Gestión de recetas
- Revisión por excepción
- Seguimiento y ruteo
Novedades de PharmaSuite 12.00.00
Despliegue de sistemas centralizados basados en la nube
Actualización eficiente de múltiples versiones
Nueva funcionalidad lista para usar
Minimizar los esfuerzos manuales y reducir el tiempo improductivo
Infraestructura central y monitoreo de application
Soluciones en contenedores implementadas en el ambiente de kubernetes
Cibermonitoreo y refuerzo continuos
Establezca las bases para el crecimiento
A medida que los fabricantes farmacéuticos se enfrentan a un crecimiento y a una complejidad normativa sin precedentes, el imperativo de contar con sistemas de ejecución de manufacturera robustos nunca ha sido tan crítico. Vea cómo las empresas del área de ciencias biológicas están realizando la transición de los procesos tradicionales basados en papel a las soluciones digitales. Descubra por qué las principales compañías farmacéuticas están reinventando sus sistemas de producción para satisfacer la creciente demanda a la vez que mantienen estrictos estándares de calidad en un mercado global cada vez más competitivo.
Mitigue los riesgos con soluciones de red para la industria farmacéutica
El riesgo de ciberseguridad ha aumentado constantemente en el sector de las ciencias biológicas. A medida que el proceso aumenta en complejidad y requiere ambientes altamente digitales para una transferencia de datos rápida y transparente, las instalaciones están más expuestas que nunca.
Descubra cómo la implementación de una red de soluciones puede ayudar a monitorear la actividad las 24 horas del día y proporcionar protección de extremo a extremo.

Base digital de Pharma
Cuando Rottendorf Pharma se propuso transformar digitalmente sus operaciones de fabricación farmacéutica, tenían muy en claro que la base tenía que ser sólida. Esta CDMO alemana había construido su reputación sobre la excelencia en la producción de dosis sólida, pero la excelencia no era suficiente. Necesitaban una infraestructura digital que pudiera escalarse según sus ambiciones y seguir el ritmo de la demanda de mercado. Descubra cómo el enfoque estratégico de Rottendorf Pharma para la transformación digital no solo racionalizó sus operaciones, sino que creó un plan que está llamando la atención de la fabricación farmacéutica de todo el mundo.
Webinar
Seguimiento de la cadena de frío con PharmaSuite
Puede gestionar y rastrear el material termosensible a lo largo de todo el proceso de producción. Defina la temperatura y el tiempo mientras configura las notificaciones del operador para mejorar la calidad y reducir el desperdicio de productos.

Preserve la calidad con el seguimiento de la cadena de frío
Con PharmaSuite, los fabricantes pueden gestionar y rastrear el material termosensible durante todo el proceso de producción.
- Defina los requisitos de temperatura y tiempo para todos los materiales termosensibles que se usan
- Realice un seguimiento de la cantidad de tiempo que ha pasado un sublote en cada rango de temperaturas
- Notifique a los operadores cuando un sublote alcance los límites utilizables
- Gestione la herencia de propiedades de seguimiento de la cadena de frío

¿Le gustaría ver más? Haga clic a continuación para programar una demo en profundidad.

¿Tiene preguntas? Haga clic a continuación para ponerse en contacto con uno de nuestros expertos en fabricación inteligente.

Obtenga lo último en tecnología de fabricación inteligente e impulse su transformación digital.
Recomendado para usted
También podría estar interesado en