Ajustar un eje (axis) manualmente
Use el cuadro de diálogo
Ajuste manual
para ajustar de forma manual las ganancias para optimizar el rendimiento del lazo del servo del variador. Realice el ajuste manual si los valores predeterminados de cálculo del software y los resultados del ajuste automático no son aceptables. Los cambios que se hagan en los datos del panel se registran de forma inmediata.Antes de empezar:
- En el cuadroConfiguración de eje (axis)de la páginaGeneral, seleccioneLazo de posiciónoLazo de velocidad. El ajuste manual solo se aplica a estos dos tipos de aplicación.
Para ajustar un eje (axis) manualmente:
- Acceda al cuadro de diálogoAjuste manual:
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el eje (axis) del grupo de movimiento y haga clic enAjuste manual.
- Haga clic enAjuste manualen la parte inferior del cuadro de diálogoPropiedades de eje (axis).
- EnAncho de banda de sistema, escriba un valor o desplace la barra deslizante para introducir el ancho de banda general del lazo del servo del variador.
- EnRegulación del sistema, escriba un valor o desplace la barra deslizante para introducir la regulación general del lazo del servo del variador.
- En Configuración de ajuste, haga clic en + para mostrar los valores actuales deTipo de aplicación,AcoplamientoyGanancias para ajustar.
- SiConfiguración de eje (axis)se establece enLazo de posición, enLazo de posición, configure el lazo de posición y el ancho de banda del integrador, seleccione si desea habilitar e inhabilitar la retención del integrador y la tolerancia de error para el lazo de posición.
- SiConfiguración de eje (axis)se establece enLazo de velocidad, enLazo de velocidad, configure el lazo de velocidad y el ancho de banda del integrador, seleccione si desea habilitar e inhabilitar la retención del integrador y la tolerancia de error para el lazo de velocidad.
- Haga clic enAjuste adicionalpara configurar las opciones de ajuste del feedforward, la compensación, los filtros, los límites y el planificador.
- Haga clic enRestablecerpara devolver a los valores el estado que tenían cuando se abrió el cuadro de diálogo Ajuste manual.
Entregue su opinión